DOCA0218FR-00

Procédure de réglage

  1. Ouvrez le capot de protection.
  2. Effectuez les réglages nécessaires à l’aide des sélecteurs rotatifs. La valeur de réglage s'affiche automatiquement à l'écran, en valeur absolue, avec les unités appropriées :
    • Courant en ampères (A et kA).

    • Temporisation en secondes.

    Si aucune information n'est affichée, reportez-vous à la section Affichage MicroLogic.

  3. Si aucune autre action n'est effectuée, l'affichage revient au menu principal pour les mesures de courant au bout de quelques secondes.
  4. Fermez le capot de protection et, si nécessaire, installez un plombage pour protéger les réglages.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?