DOCA0219ZH-00

通讯功能

Modbus 通讯选件

Modbus 通讯选件可以将 ComPacT NS 断路器连接到一个监控器或带有主站 Modbus 通讯通道的任何其它设备。

Modbus 通讯选件由 BCM ULP 断路器通讯模块组成,此模块安装在 MicroLogic 脱扣单元后方。

利用通讯选件,ComPacT NS 断路器可以连接到以下网络:

  • RS-485 串行线路网络,藉由 Modbus 协议,通过适用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口来连接

  • Ethernet 网络,藉由 Modbus TCP/IP 协议,通过通过适用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口或者 IFE Ethernet 配电盘服务器来连接

有关更多信息,请参阅 DOCA0220ZH ComPacT NS - Modbus 通讯指南

通讯架构

  1. 用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

  2. IO 输入/输出应用程序

  3. 用于八个设备的 FDM128 Ethernet 显示器

  4. IFE 接口
  5. ComPacT NS 断路器

  6. MicroLogic 脱扣单元

  7. BCM ULP 断路器通讯模块(安装在 ComPacT NS 断路器中)

  8. Go2SE 登录页

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?