DOCA0219ZH-00

设置其他保护功能

以下其他保护功能仅使用键盘进行设置:

  • 电流不平衡

  • 电压不平衡

  • 欠压

  • 过压

  • 储备功率

  • 欠频

  • 过频

使用键盘的设置方法

  1. 选择相应的菜单:

    • > 电流保护

      • I Alarm

      • I unbal (%)

      • I1 max (A)

      • I2 max (A)

      • I3 max (A)

      • IN max (A)

    • > 电压保护

      • U min (V)

      • U max (V)

      • U unbal (%)

    • > 其他保护

      • rP max (W)

      • F min (HZ)

      • F max (Hz)

      • 相位旋转

      适用于 I alarm 的特殊情形:

      • 只有以下选项可用:

        • 开:激活报警,但断路器不发生故障脱扣

        • 关:禁用报警

  2. 显示屏下方的按钮可用来选择、确认和保存设置

示例:最大电压设置 (U max)

  1. 选择运行模式 -“关”、“报警”或“脱扣”。

    注: 在脱扣模式下,释放阈值等于吸合阈值。

    释放延时是固定的,等于 1 秒。

  2. 设置吸合和释放的阈值和延时。

    注: 对于最大值脱扣保护,释放阈值始终小于或等于吸合阈值。

    对于最小值脱扣保护,释放阈值始终大于或等于吸合阈值。

    如果最小值和最大值保护都被激活,则最小阈值自动限制为不超过最大值,反之亦然。

  3. 完成所有设置后,按下其中一个菜单访问按钮,即可退出屏幕。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?