DOCA0219ZH-00

LED 和显示屏

MicroLogic P 脱扣单元配备有过载和故障指示 LED。

过载 LED

过载 LED 指示已超过长延时电流设置 Ir。条形图以 Ir 的百分比形式显示过载。其中显示了每个相的负载水平,并指明了最大负载相。

  1. 缺省屏幕上的过载条形图

  2. LED 指示灯

脱扣原因指示

脱扣通过以下方式指示:

  • 脱扣原因指示 LED

  • 屏幕上显示的脱扣原因通知

脱扣原因通知取决于以下因素:

  • 外部电源的存在。有关外部电源的更多信息,请参阅电源

  • 上游或下游电压测量输入的连接。

示例:没有外部电源且下游连接有电压测量输入的脱扣单元 示例:有外部电源或者上游连接有电压测量输入的脱扣单元

脱扣原因指示 LED

四个脱扣原因 LED 的指示取决于 MicroLogic 脱扣单元的型号。

LED 描述

MicroLogic 5.0 P、6.0 P、7.0 P:由于长延时保护导致的脱扣

MicroLogic 5.0 P、6.0 P、7.0 P:由于短延时保护或瞬时保护导致的脱扣

  • MicroLogic 5.0 P:不适用

  • MicroLogic 6.0 P:由于接地故障保护导致的脱扣

  • MicroLogic 7.0 P:由于接地漏电保护导致的脱扣

MicroLogic 5.0 P、6.0 P、7.0 P:由于自动保护或其他保护导致的脱扣

自动保护功能:

  • 温度

  • ASIC 电源

  • 断路器自保护的瞬时吸合电流

其他保护功能:

  • 电流不平衡 I unbal

  • 最大电流 I1 max、I2 max、I3 max、IN max

  • 电压不平衡 U unbal

  • 最大过压 U max

  • 欠压 U min

  • 逆功率 rP max

  • 过频 F max

  • 欠频 F min

激活后,LED 保持亮起,直到本地复位。

注:
  • 导致脱扣的原因可能同时有多个。按时间顺序指示上次脱扣原因的 LED 是唯一保持亮起的指示灯。

  • 电池保持脱扣原因指示。如果没有指示,请检查电池。

复位脱扣原因指示

  1. 确定断路器脱扣的原因。保持脱扣原因指示,直到脱扣单元复位此指示。

  2. ,复位脱扣原因指示 LED。

注: 如果断路器保持合闸状态,且 Ap LED 在复位后保持亮起,则将断路器分闸,然后联系现场服务代表。

有关脱扣后复位和合闸断路器的步骤的更多说明,请参阅 DOCA0221ZH ComPacT NS - 断路器和隔离开关 - 用户指南

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?