DOCA0219ZH-00

简介

PacT Series 主要系列

施耐德电气的低压和中压 PacT Series 系列使您的装置不会过时。PacT Series 系列以传奇的施耐德电气创新为基础,包括出众的断路器、开关、漏电保护装置和熔断器,适用于几乎任何标准和特定应用。在支持 EcoStruxure 的开关柜中,通过 PacT Series 系列在 16 到 6300 A 的低压和 40.5 kV 的中压开关柜中体验强大的性能。

简介

ToDo: @writer set graphics to translate=yes in Windchill when they are updated

ComPacT NS630–3200 断路器配有 MicroLogic 脱扣单元,用于保护电源电路以及所连接的负载。

X:保护类型

  • 2:用于基本保护

  • 5:用于选择性保护

  • 6:用于选择性保护和接地故障保护

  • 7:用于选择性保护和接地漏电保护

Y:版本号

脱扣单元代数标识(0 是第一代)。

Z:测量类型

  • A:安培表

  • E:电能表

  • P:功率计

  • 无指示:无测量

MicroLogic P 脱扣单元的产品系列

MicroLogic 5.0 P6.0 P7.0 P 所提供的功能可优化系统中的服务连续性和电源管理

MicroLogic P 脱扣单元提供电流、电压、频率、功率和电能测量。

下表显示了 ComPacT NS 断路器(带 MicroLogic P 脱扣单元)所提供的标准功能:

MicroLogic 脱扣单元 5.0 P 6.0 P 7.0 P
标准保护功能 长延时过流保护 (L)

短延时过流保护 (S)

瞬时过流保护 (I)

接地故障保护 (G)

接地漏电保护 (E)

4P 断路器的中性线保护

过载 LED

脱扣原因指示灯

其他保护功能 电流不平衡

电压不平衡

欠压保护

过电压保护

逆有功功率保护

欠频保护

过频保护

其他控制功能 负载卸除和重新连接

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?