DOCA0219ZH-00

长延时保护

长延时保护功能有助于防止电缆过载。此功能基于实际的 rms 测量值。

可以选择 I2t 长延时保护或 Idmtl 长延时保护。

Idmtl 长延时保护提供具有不同斜率的脱扣曲线,以用于改善:

  • 对位于上游 (HV) 和/或下游的熔断器的区分

  • 对特定类型的负载的保护

可用的曲线类型有五种:

  • DT:定时限曲线

  • SIT:标准反时限曲线 (I0.5t)

  • VIT:非常反时限曲线 (It)

  • EIT:极端反时限曲线 (I2t)

  • HVF:与高压熔断器兼容 (I4t)

I2t 缺省选择了长延时保护。

通过在 Idmtl (A) 屏幕上对长延时保护进行微调,可选择 Idmtl 长延时保护。

I2t 通过在 I (A) 屏幕上对长延时保护进行微调,可以再次选择长延时保护。

有关出厂设置、设置范围、增量步长和设置精度,请参阅阈值和延时设置

长延时电流设置 Ir

Ir 吸合电流设置值取决于插入到 MicroLogic P 脱扣单元中的长延时额定插头。有关更多信息,请参阅长延时额定插头

Ir 吸合电流 = 设置值 x In 额定电流。在 1.05 至 1.20 Ir 之间脱扣。

脱扣单元标配有标准额定插头 (0.4–1 x In)。

额定插头

电流设置

标准

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.95

0.98

1

低设置选项

0.4

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.8

高设置选项

0.80

0.82

0.85

0.88

0.90

0.92

0.95

0.98

1

断开插头

无长延时过流保护(对于 Isd 设置,Ir = In
注: 在进行绝缘或介电强度测试之前,务必取下长延时额定插头

当电流大于 IsdIi 时,仅短延时过流保护和瞬时保护起作用。

I2t 脱扣时间

额定插头上指示的 tr 延时设置对应于冷态条件下 6 x Ir 过载时的脱扣时间。

下表显示了在实施符合 I2t 脱扣曲线的长延时保护时,取决于 tr 时间延迟的脱扣时间。

脱扣时间(秒)

精度

tr 时间延迟

0.5 s

1 s

2 s

4 s

8 s

12 s

16 s

20 s

24 s

1.5 x Ir

0 到 -30%

12.5

25

50

100

200

300

400

500

600

6 x Ir

0 到 -20%

0.7*

1

2

4

8

12

16

20

24

7.2 x Ir

0 到 -20%

0.7*

0.69

1.38

2.7

5.5

8.3

11

13.8

16.6

Idmtl 脱扣时间

额定插头上指示的 tr 延时设置对应于冷态条件下 6 x Ir 过载时的脱扣时间。

下表显示了在实施符合 Idmtl 脱扣曲线的长延时保护时,取决于 tr 时间延迟的脱扣时间。

脱扣曲线

脱扣时间(秒)

精度

tr 时间延迟

0.5 s

1 s

2 s

4 s

8 s

12 s

16 s

20 s

24 s

DT

1.5 x Ir

0 到 -20%

0.53

1

2

4

8

12

16

20

24

6 x Ir

0 到 -20%

0.53

1

2

4

8

12

16

20

24

7.2 x Ir

0 到 -20%

0.53

1

2

4

8

12

16

20

24

10 x Ir

0 到 -20%

0.53

1

2

4

8

12

16

20

24

SIT

1.5 x Ir

0 到 -30%

1.9

3.8

7.6

15.2

30.4

45.5

60.7

75.8

91

6 x Ir

0 到 -20%

0.5

1

2

4

8

12

16

20

24

7.2 x Ir

0 到 -20%

0.7*

0.88

1.77

3.54

7.08

10.6

14.16

17.7

21.2

10 x Ir

0 到 -20%

0.7*

0.8

1.43

2.86

5.73

8.59

11.46

14.33

17.19

VIT

1.5 x Ir

0 到 -30%

3.6

7.2

14.4

28.8

57.7

86.5

115.4

144.2

173.1

6 x Ir

0 到 -20%

0.5

1

2

4

8

12

16

20

24

7.2 x Ir

0 到 -20%

0.7*

0.81

1.63

3.26

6.52

9.8

13.1

16.34

19.61

10 x Ir

0 到 -20%

0.7*

0.75

1.14

2.28

4.57

6.86

9.13

11.42

13.70

EIT

1.5 x Ir

0 到 -30%

12.5

25

50

100

200

300

400

500

600

6 x Ir

0 到 -20%

0.7*

1

2

4

8

12

16

20

24

7.2 x Ir

0 到 -20%

0.7*

0.69

1.38

2.7

5.5

8.3

11

13.8

16.6

10 x Ir 时的 tr

0 到 -20%

0.7*

0.7*

0.7*

1.41

2.82

4.24

5.45

7.06

8.48

HVF

1.5 x Ir

0 到 -30%

164.5

329

658

1316

2632

3950

5265

6581

7900

6 x Ir

0 到 -20%

0.7*

1

2

4

8

12

16

20

24

7.2 x Ir

0 到 -20%

0.7*

0.7*

1.1*

1.42

3.85

5.78

7.71

9.64

11.57

10 x Ir

0 到 -20%

0.7*

0.7*

0.7*

0.7*

1.02

1.53

2.04

2.56

3.07

热记忆

  • 无论电流值如何(是否存在过载),热记忆功能都会在脱扣前后持续记忆电缆中的热量。热记忆通过考虑电缆的温升来优化断路器的长延时保护功能。

  • 热记忆假设线缆冷却时间约为 15 分钟。

中性线保护

如果选择了 Idmtl 保护功能,则中性线的过载保护(长延时)将被禁用。但是,短路保护(短延时和瞬时)保持运行。

间歇过载

只要 MicroLogic P 脱扣单元保持通电,就会计算间歇性过载对电缆的影响。如果断电,则不计算电缆温升。

断路器热限制

对于某些设置,Idmtl 曲线可能受到 I2t 曲线限制(当时间延迟 tr 设置为 24 秒时),或者受到其热记忆的限制。即使激活了 Idmtl 曲线,相线和中性线的最大 I2t 曲线也保持激活。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?