DOCA0219ZH-00

负载卸除和重新连接

负载卸除和重新连接功能使用键盘设置,请参见设置负载卸除和重新连接功能。这些设置在阈值和延时设置中列出。

取决于电流的负载卸除和重新连接

取决于电流的负载卸除和重新连接的吸合电流曲线与 I2tIdmtl 长延时曲线平行。如果安装的额定插头不支持长延时保护,则无法激活基于电流的负载卸除和重新连接功能。

  • I2t 长延时保护:考虑中性线。

  • Idmtl 长延时保护:不考虑中性线。

该功能不会使断路器脱扣。它可用于通过触发与以下方面相关的报警,来断开和重连非优先负载:

  • IO 模块的输出

  • 通讯选件

负载卸除和重新连接功能由阈值和时间延迟决定。

  1. 吸合阈值

  2. 吸合延时

  3. 释放阈值

  4. 释放延时

  5. 长延时保护曲线

吸合阈值始终大于或等于释放阈值。

取决于功率的负载卸除和重新连接

取决于功率的负载卸除和重新连接可计算三相总有功功率。该功能不会使断路器脱扣。它可用于通过触发与以下方面相关的报警,来断开和重连非优先负载:

  • IO 模块的输出

  • 通讯选件

负载卸除和重新连接功能由阈值和时间延迟决定。

  1. 吸合阈值

  2. 吸合延时

  3. 释放阈值

  4. 释放延时

吸合阈值始终大于或等于释放阈值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?