DOCA0219ZH-00

事件历史记录

脱扣历史记录

  • 脱扣历史记录用于随时显示在最后 10 次脱扣期间所测量的参数。

  • 对于每次脱扣,将记录以下参数:

    • 脱扣原因

    • 脱扣阈值

    • IrIsd/IiIgIΔn 脱扣的断续电流(安培)(前提是,必须存在外部电源)

    • 日期

    • 时间(时、分、秒)

注: 断续电流以其峰值来指示。

报警历史记录

  • 报警历史记录用于随时显示在最后 10 个报警期间所测量的参数。

  • 对于每个报警,将记录以下参数:

    • 报警原因

    • 报警阈值

    • 日期

    • 时间(时、分、秒)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?