DOCA0219ZH-00

Go2SE 登录页

简介

在智能手机运行 QR 读码器且连接到互联网的情况下,扫描 ComPacT NS 设备正面的 QR 代码时,会显示 Go2SE 登录页。

登录页显示设备相关信息,以及菜单列表。

登录页描述

可以通过 AndroidiOS 智能手机访问登录页。两者显示的菜单列表相同,但在简介中略有不同。

下图为 Android 智能手机上显示的登录页:

  1. MicroLogic 脱扣单元的商业型号

  2. MicroLogic脱扣单元的类型

  3. 登录页菜单。详细信息见下文的菜单描述。

  4. 可下载的应用程序

特性

选择此菜单,即可访问产品说明书,其中包含与 MicroLogic 脱扣单元有关的详细信息。

文档

选择此菜单,即可访问 ComPacT NS 技术出版物。

mySchneider 应用

选择此应用程序,即可访问可以通过 AndroidiOS 智能手机下载的 Schneider Electric 客服移动应用程序 mySchneider。有关智能手机的兼容性,请查看应用商城。客服应用程序提供了自助说明,并让您轻松获得专家支持和信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?