其他保护功能
MicroLogic P 脱扣单元还提供以下其他保护功能。
-
反相功率
-
最小频率
-
最大频率
-
相位旋转
这些其他保护功能使用键盘进行设置。这些设置在阈值和延时设置中列出。
工作原理
-
吸合阈值
-
吸合延时
-
释放阈值
-
释放延时
-
如果是最小值或最大值脱扣保护,则可以设置:
-
吸合阈值 (1),它用于激活报警、触点和/或脱扣。
-
吸合延时 (2),在达到吸合阈值 (1) 时,这个值递增。
-
释放阈值 (3),它对应于报警和/或触点的停用。
-
释放延时 (4),在达到释放阈值 (3) 时,这个值递增。
-
-
对于最小值脱扣保护,释放阈值始终大于或等于吸合阈值。
-
对于最大值脱扣保护,释放阈值始终小于或等于吸合阈值。
-
如果同时激活了最小值和最大值保护功能,则最小阈值自动限制为不超过最大值,反之亦然。
逆功率保护 rP Max
-
此功能计算三相总有功功率的值。
-
当三相总有功功率在与用户设置方向相反的方向上流动且在大于时间延迟 (2) 的时间内一直大于吸合阈值 (1) 时,将激活此功能。
-
+ 表示正常流向,即,从断路器上的顶部端子流向底部端子。
-
- 则与之相反。
最小和最大频率保护 F min 和 F max
这些功能监测配电系统的频率值。
相位旋转报警
如果三相中有两相存在反相,则激活此报警。