检查并更换电池
检查内部电池
按住脱扣单元上的测试按钮,检查 LED 和电池。如果脱扣单元配有外部电源,或者如果断路器已开启,则会显示电池信息。
内部电池
如果需要对 MicroLogic P 电池充电,请订购带外壳盖的新电池,订购时,需使用 Schneider Electric 目录号 33593。
-
锂电池
-
1/2 AA,3.6 V,900 mA/h
-
环境温度:-55 °C 到 130 °C(-67 °F 到 266 °F)
更换内部电池
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
按照以下步骤更换内部电池:
危险