附加电流保护功能
MicroLogic P 脱扣单元还提供以下其他电流保护功能。
-
接地故障报警
-
电流不平衡
-
最大电流
这些其他电流保护功能使用键盘进行设置。这些设置在阈值和延时设置中列出。
工作原理
-
如果是最大值脱扣保护,则可以设置:
-
吸合阈值 (1),它用于激活报警、触点和/或脱扣。
-
吸合延时 (2),在达到吸合阈值 (1) 时,这个值递增。
-
释放阈值 (3),它对应于报警和/或触点的停用。
-
释放延时 (4),在达到释放阈值 (3) 时,这个值递增。
-
-
释放阈值始终小于或等于吸合阈值。
接地故障报警 I 
-
接地故障报警功能使用接地故障电流的 rms 值。
注: 在 MicroLogic 7.0 脱扣单元上,报警被称为接地漏电报警,并使用接地漏电电流。 -
此报警指示接地故障或接地漏电电流高于吸合电流值,不会使断路器脱扣。
电流不平衡保护 I unbal
此保护通过三相电流的 rms 值之间的可调不平衡度来激活。
此功能计算三个线电流之间的不平衡度的 rms 值。
I unbal = |E max|/I avg
其中:
-
I avg 是三个相的 rms 电流的平均值。
I avg = (I1 + I2 + I3)/3.
-
E max 是各相电流与 I avg 之间的最大差值。
各相最大电流保护 Imax
-
可以为以下每种电流设置保护值:
-
I1 max:相 1 的最大电流
-
I2 max:相 2 的最大电流
-
I3 max:相 3 的最大电流
-
IN max:中性线的最大电流
-
-
此功能计算在滑动时间间隔内给定相 (I1, I2, I3) 或者中性线 (IN) 的电流的 rms 需量值。
此时间间隔与测量菜单中电流需量计算的时间间隔相同。
相关的设置在测量设置菜单中进行。