DOCA0219ZH-00

查看操作计数器和触点磨损指示

查看和/或复位操作计数器

选择 事件历史记录 > 操作计数器命令

复位...

,然后按

...或者取消复位,然后确认。

检查触点磨损

选择 事件历史记录 > 触点磨损命令

注: 触点磨损指示值为 0 至 900。每当计数器达到 100 的倍数时,便应检查触点。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?