DOCA0219ZH-00

瞬时保护

  • 瞬时保护功能可保护配电系统免受强大短路的影响。与短延时保护功能相反,瞬时保护的时间延迟不可调。

    一旦电流超过设定值,脱扣命令便立即发送到断路器,固定的时间延迟为 20 毫秒

  • 此功能测量实际的 rms 值。

  • 通过将可选 IO 模块添加到被配置用于执行预定义应用 3 或 ERMS 用户定义应用的 IMU,可将维护安全设定 (ERMS) 功能添加到瞬时保护功能。

    有关更多信息,请参阅 LV 断路器的 IO 输入/输出接口的用户指南。

  • 有关出厂设置、设置范围、增量步长和设置精度,请参阅阈值和延时设置

瞬时吸合电流 Ii

吸合电流(精度± 10%)

Isd = In x ...

2

3

4

6

8

10

12

15

OFF

断路器有两种类型的瞬时保护:

  • 可调瞬时保护 Ii

  • 自保护

根据具体的断路器,OFF 位置对应于自保护吸合电流。

维护安全设定 (ERMS) 功能

危险
电弧风险
  • ERMS 模式下,不得更改 MicroLogic P 脱扣单元的设置,
  • 使用 ERMS 模式时,应密封 MicroLogic P 脱扣单元的透明盖。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

配备以下组件的断路器提供了维护安全设定 (ERMS) 功能:

  • 固件版本不低于 4.1.0 的 BCM ULP

  • MicroLogic P 脱扣单元:

    • 其固件版本不低于 Plogic-2014AN。

    • 具有与 ERMS 功能兼容的硬件。使用客户工程工具检查 MicroLogic 硬件版本,或使用COM 选件检查寄存器 8709 中编码的硬件版本是否等于 0x1000。

ERMS 功能让您能够选择 MicroLogic 脱扣单元的设置:正常和 ERMS 模式。

ERMS 功能可降低 Ii 保护设置,以便在出现故障时,尽快脱扣。ERMS 模式下的 Ii 保护出厂设置为 2 x In。该保护参数可以使用客户工程工具来修改。

ERMS 模式下,如果在 MicroLogic 脱扣单元上使用旋钮修改了任何基本保护设置,则 MicroLogic 脱扣单元会立即切换到正常模式。5 秒后,MicroLogic 脱扣单元会自动回到 ERMS 模式。

可使用与 IO 模块的两个输入相连的选择开关,来选择正常或 ERMS 模式。

如果 ERMS 模式处于启用状态,那么在 MicroLogic 脱扣单元的显示器上会显示 ERMS,并且与 IO 模块的输出 O3 相连的指示灯将处于亮起 (ON) 状态。

注: 在系统中内部控制所致的短暂延时过后,ERMS 可能会被激活。在操作设备之前,应确保 IO 模块的输出 3 (O3) 为“开启”状态,且 MicroLogic HMI 显示 ERMS

启用了 ERMS 模式时的 MicroLogic 显示

在执行维护安全设定 (ERMS) 时,通讯接口模块(IFMIFE 接口) 的锁定面板必须处于“解锁”位置(挂锁打开)。

对于不带 IFM/IFEIMU,在 MicroLogic 脱扣单元的显示器上,COM 设置/远程设置菜单中的访问许可参数必须设置为“是”。

这取决于以下操作:

  • IFM/IFEIMU

    • 设置访问许可参数:只能使用“锁定/解锁”按钮从 IFM/IFE 更改访问许可参数。

    • 行为:即使访问许可参数设置为“否”,也会执行 ERMS ONOFF 命令。

  • 不带 IFM/IFEIMU

    • 设置访问许可参数:只能在 MicroLogic 脱扣单元的显示器上更改访问许可参数。

    • 行为:如果访问许可参数设置为“否”,则不会执行 ERMS ONOFF 命令。

注: 只有在访问参数设置为“是”且 MicroLogic 脱扣单元中的密码必须设置为 0000 时,才会执行 ERMS ONOFF 命令。

如果使用了 ERMS 功能或 COM 选件,则建议另外将一个专用电源连接到 F1-/F2+ 端子,以对 MicroLogic P 脱扣单元供电。

有关更多信息,请参阅电源

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?