DOCA0219ZH-00

设置 COM 通讯选件

注意
通讯丢失风险
请勿更改正在运行的系统上的通讯参数。
不遵守这些说明可能导致数据丢失。

通讯参数具有可以或必须根据安装或用户需求更改的缺省值。

在使用了 COM 通讯选件的情况下,必须:

  • 设置 COM 通讯选件。

  • 授权 MicroLogic 脱扣单元的远程设置。

  • 授权断路器的远程控制。

设置 Modbus 地址

Modbus 地址是一个两位数字,用于标识 Modbus 网络中的 MicroLogic P 脱扣单元。

注: 一旦连接了通讯选件,脱扣单元便会识别该选件,并在图形屏幕上显示模块类型。只有在 Modbus 系统中,才能进行自动时间更新。

Modbus 地址的设置取决于 COM 选件。

COM 选件

Modbus 地址

Modbus 地址范围

未连接到 IFMIFEBCMBCM ULP

Modbus 地址在“Modbus 通讯设置”屏幕上藉由通讯选件的参数进行设置(参见下文)。

1 至 47

已连接到 IFMBCM ULP

Modbus 地址通过位于 IFM 前面板上的 2 个地址旋转开关来设置。

1 至 99

禁止设置为值 0,因为它保留供广播消息使用。

已连接到 IFM 且具有旧固件的 BCM ULP

Modbus 地址通过位于 IFM 前面板上的 2 个地址旋转开关来设置。

1 至 47

禁止设置为值 0,因为它保留供广播消息使用。

不允许使用值 48 至 99。

已连接到 IFEBCM ULP

Modbus 地址为固定地址,无法更改。

255

步骤

操作

1

历史记录、维护和设置菜单随即打开。

,选择通讯设置

2

通讯设置菜单随即打开。

,选择通讯参数

4

Modbus 通讯菜单随即打开。

5

使用导航按钮访问和设置地址。按 ,确认选择。

6

以相同的方式设置波特率奇偶校验连接

授权 MicroLogic 的远程设置

步骤

操作

1

历史记录、维护和设置菜单随即打开。

,选择通讯设置

2

通讯设置菜单随即打开。

,选择远程设置

3

使用导航按钮 ,可将访问许可设置为。按 ,确认选择并转到访问码

4

使用导航按钮 输入访问代码,使用 可选择第一位。

5

,确认选择并转到下一位。

对其余数位重复步骤 4 和 5。

注: 访问码是一种密码,必须由监管人员在访问 MicroLogic 设置前提供。

如要授权 MicroLogic 脱扣单元(配有BCMBCM ULP)的远程设置,必须在“远程设置”屏幕上将访问许可设置为“是”。

注: 如果 BCMBCM ULP 已连接到 IFMIFE 通讯接口,则必须将 IFMIFE 锁定面板必须设置为“解锁”(挂锁打开)。

如果操作人员未输入特定访问码,则缺省访问码为 0000,需由监管人员请求获取。

授权断路器的远程控制

步骤

操作

1

历史记录、维护和设置菜单随即打开。

,选择通讯设置

2

通讯设置菜单随即打开。

,选择远程控制

3

使用导航按钮访问和设置远程控制

  • 手动

  • 自动

4

,确认选择。

注: 可以将断路器控制设置为仅为本地控制(手动)或为本地和远程控制(自动)。

如要授权断路器的远程控制,必须在“远程控制”屏幕上设置“自动”。

如果断路器连接到其他 ULP 模块,则必须设置每个 ULP 模块以授权断路器的远程控制:

  • FDM121 显示单元上,在“FDM121 控制”菜单中,将断路器设置到远程控制模式。

  • 在具有预定义应用 2(断路器应用)的 IO 模块上,将连接到 IO 模块输入的选择开关设置到:

    • 远程控制模式 (I1 = 1)

    • 启用合闸命令 (I4 = 1)

  • IFMIFE 通讯接口上,IFMIFE 锁定面板必须设置为“解锁”(挂锁打开)。

有关通讯选件的更多信息,请参阅:

  • ULP 系统用户指南。

  • IO 模块用户指南。

  • IFE 用户指南。

  • FDM121 用户指南。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?