DOCA0219ZH-00

其他设置

MicroLogic 设置

设置

范围

出厂设置

步骤

语言

德语

美式英语

英式英语

意大利语

法语

西班牙语

中文

英式英语

日期/时间

1 s

断路器选择

未定义

功率符号

P+

P-

P+

(从上往下流动)

中性线 CT

VT 比率

一次电压

100 至 1150 V

690 V

1 V

二次电压

100 至 690 V

690 V

1 V

系统频率

50/60 Hz

400 Hz

50/60 Hz

测量设置

设置

范围

出厂设置

步骤

系统类型

3 Φ,3 w,3 CT

3 Φ,4 w,3 CT

3 Φ,4 w,4 CT

3 Φ,4 w,4 CT

电流需量

计算方法

热法或块间隔

块间隔

窗口类型

固定或滑动

滑动

间隔

5 至 60 分钟

15 分钟

1 分钟

功率需量

计算方法

热法或块间隔或同步到通讯

块间隔

窗口类型

固定或滑动

滑动

间隔

5 至 60 分钟

15 分钟

1 分钟

符号法则

IEEE

IEEE 替代标准

IEC

IEEE

通讯设置

设置

范围

出厂设置

通讯参数

Modbus

地址

1-47

47

波特率

9600 至 19200 波特

19200 波特

奇偶校验

连接

2 线 + ULP 或 4 线

2 线 + ULP

远程设置

访问许可

是/否

访问码

0000 至 9999

0000

远程控制

手动

自动

自动

保护设置

设置

范围

出厂设置

电流保护

报警/脱扣/关

电压保护

其他保护

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?