DOCA0219ZH-00

保护菜单

描述

保护菜单包含以下子菜单:

1 级 2 级 功能说明

缺省屏幕

电流保护

电流保护功能。

电压保护

最小值、最大值和不平衡保护功能。

其他保护

逆功率、频率和相位旋转功能。

负载卸除 I

取决于电流的负载卸除。

负载卸除 P

取决于功率的负载卸除。

导航

显示屏下方的按钮可用来导航菜单

电流保护

2 级

3 级

描述

电流保护

I (A)

I²t 长延时、短延时和瞬时保护功能的精确设置

Idmtl (A)

Idmtl 长延时、短延时和瞬时保护功能的精确设置

I (A)

以下各项的精确设置:

  • MicroLogic 6.0 P 脱扣单元上的接地故障保护

  • MicroLogic 7.0 P 脱扣单元上的接地漏电保护

Ineutral (A)

选择中性线互感器类型和中性线保护类型

I alarm

设置 I alarm

Iunbal (%)

设置电流不平衡保护 I unbal

I1 max (A)

设置最大电流保护 I1 max

I2 max (A)

设置最大电流保护 I2 max

I3 max (A)

设置最大电流保护 I3 max

IN max (A)

设置最大电流保护 IN max

电压保护

2 级

3 级

描述

电压保护

U min (V)

设置最小电压保护 U min

U max (V)

设置最大电压保护 U max

U unbal (%)

设置电压不平衡保护 U unbal

其他保护

2 级

3 级

描述

其他保护

rP max (W)

设置逆功率保护 rP max

F min (Hz)

设置最小频率保护 F min

F max (Hz)

设置最大频率保护 F max

相位旋转

设置相位旋转保护

取决于电流的负载卸除

2 级

描述

负载卸除 I

Load shedding depending on current

取决于功率的负载卸除

2 级

描述

负载卸除 P

Load shedding depending on power
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?