树形导航
树形结构屏幕显示
导航树让您能够访问 MicroLogic P 脱扣单元的所有屏幕。
不同屏幕按照特定信息类型以分支形式加以组织。
根据 MicroLogic 脱扣单元的类型,按如下所示的顺序提供了以下分支:
缺省屏幕
所有菜单选项都从缺省屏幕开始。
缺省屏幕显示:
-
条形图,其表示相电流 I1、I2、I3 和中性线电流 IN 的瞬时值(对于 4 极断路器)。
-
值以安培为单位,是最大负载相的值。该相的编号用方括号括起。
使用键盘按钮导航
使用 MicroLogic P 脱扣单元正面的键盘按钮,可在菜单结构中导航,并访问显示的值和可配置的设置。
下面列出了可能的操作:
-
显示数据,如电能值
-
复位值或计数器,例如,复位最大功率
-
在列表中选择选项,如语言
-
设置保护功能,例如,长延时保护
|
按钮 |
描述 |
|---|---|
|
按下分支菜单按钮,可: 注: 退出菜单时,LED 熄灭。
|
|
|
按箭头按钮可:
按 - 按钮可复位显示值 按 + 按钮可取消对显示值的复位 |
|
|
按下此按钮,可选择或确认选择。 |
无论显示什么屏幕,如果不执行进一步操作,系统将在几分钟后回到缺省屏幕。
保存设置
在三个菜单中的任一菜单中更改了设置时,按下三个按钮中的任一按钮(、
或
),将显示用于保存修改的屏幕。
-
选择是,可保存修改。
-
选择否,可取消并保持先前的设置。
-
在选择是或否之前,将一直显示此屏幕。
复位最大值
当屏幕上显示了最大值时,可以通过以下方式复位它们:
-
按 -,复位屏幕上显示的所有最大值
-
按 +,取消复位并恢复最大值