MicroLogic 6.0 P 脱扣单元上的接地故障保护
-
保护导线中的接地故障可能导致故障现场或导线出现局部温升。
接地故障保护功能旨在消除此类故障。
-
接地故障保护有两种类型,具体取决于安装方式。
类型
描述
残余
-
该功能确定零相序电流,即,相电流和中性线电流的矢量和。
它检测断路器下游的接地故障。
电源接地回路
-
此功能使用专用的外置互感器,直接测量通过接地电缆返回到变压器的故障电流。
-
它检测断路器上游和下游的接地故障
-
互感器与断路器之间的最大距离为 10 米(33 英尺)。
-
-
接地故障和中性线保护是独立的,因此可以相互组合。
-
区域选择联锁 (ZSI)。
短延时和接地故障保护功能通过延迟上游设备从而为下游设备提供清除故障所需的时间,来启用延时保护。区域选择联锁可用于使用外部接线来获得断路器之间的全保护。
有关区域选择联锁功能的特性和外部接线,请参阅技术附录中的区域选择联锁 (ZSI)。
-
有关出厂设置、设置范围、增量步长和设置精度,请参阅阈值和延时设置。
接地故障吸合电流 Ig
吸合电流值可单独设置,对于剩余和电源接地回路接地故障保护功能,这些值都相同。
|
Ig 吸合电流(精度 ±10%) |
In ≤ 400 A |
Ig = In x... |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
0.3 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1 |
|||
|
400 A < In ≤ 1200 A |
Ig = In x... |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1 |
|
|
In > 1200 A |
Ig = ... |
500 A |
640 A |
720 A |
800 A |
880 A |
960 A |
1040 A |
1120 A |
1200 A |
时间延迟 tg
时间延迟值可单独设置,对于剩余和电源接地回路接地故障保护功能,这个值都相同。
|
tg 时间延迟(秒) |
I²t OFF |
0 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
|
I²t ON |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
— |
|
|
在 I²t ON 或 I²t OFF 状态下,In 或 1200A 时的脱扣时间 (ms) |
最长可复位时间 |
20 |
80 |
140 |
230 |
350 |
|
最长分断时间 |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |