DOCA0219ZH-00

MicroLogic P HMI 说明

MicroLogic P 脱扣单元的人机界面 (HMI) 包括:

  • 图形显示屏

  • 按钮,用于在菜单结构范围内导航以及访问监测的参数和配置设置。

显示屏幕和按钮

MicroLogic P 脱扣单元包括以下显示屏幕和按钮:

  1. 故障脱扣复位和电池测试按钮

  2. 数显

  3. 带 LED 的“测量”菜单按钮

  4. 带 LED 的“历史记录、维护和设置”菜单按钮

  5. 用于向下滚动或减小显示值的按钮

  6. 用于向上滚动或增大显示值的按钮

  7. 带 LED 的“保护”菜单按钮

  8. 菜单选择按钮

菜单 LED

激活的 LED 指示所示屏幕的菜单:

  • 测量

  • 历史记录、维护和设置

  • 保护

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?