断路器通讯
简介
ComPacT NSX 带有 MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元的断路器可通过 Modbus 协议集成到通讯网络中。利用通讯网络传输的数据,可以提供对系统的监视和监控。
Modbus通讯提供以下选项:
-
远程显示:
-
断路器状态
-
测量
-
运行辅助信息
-
-
远程控制断路器。
有关 Modbus 通讯网络的更多信息,请参阅 DOCA0213•• ComPacT NSX - Modbus 通讯指南。
断路器状态的远程显示
配备有 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 ComPacT NSX 断路器支持远程显示断路器状态。在使用通讯网络的情况下,以下数据可用:
-
分闸/合闸位置 (OF)
-
脱扣指标 (SD)
-
电气故障指标 (SDE)
有关详细信息,请参阅 DOCA0187•• ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南。
测量值的远程显示
使用 MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元访问测量显示。
有关测量值的更多信息,请参阅测量功能。
运行辅助信息的远程显示
使用 MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元访问运行辅助显示。可用的运行辅助信息如下:
断路器远程控制
配备有 MicroLogic 脱扣单元、BSCM Modbus SL/ULP 模块和通讯 电动机构 的任何断路器都支持断路器远程控制。在使用通讯网络的情况下,以下命令可用:
-
断路器分闸
-
断路器合闸
-
断路器复位
有关详细信息,请参阅 DOCA0187•• ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南。