Comunicación del interruptor automático
Presentación
Los interruptores automáticos ComPacT NSX con unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7 pueden integrarse en una red de comunicaciones con el protocolo Modbus. Utilice los datos transmitidos por la red de comunicación para supervisar y controlar una instalación.
La comunicación Modbus ofrece las siguientes posibilidades:
-
Lectura a distancia de:
-
El estado del interruptor automático
-
Las mediciones
-
Información de ayuda para la utilización
-
-
Control a distancia del interruptor automático
Para obtener más información sobre la red de comunicación Modbus, consulte DOCA0213•• ComPacT NSX - Comunicación Modbus .
Lectura a distancia de los estados del interruptor automático
La lectura a distancia de los estados del interruptor automático está disponible para los interruptores automáticos ComPacT NSX equipados con un módulo BSCM Modbus SL/ULP. La siguiente información se proporciona mediante la red de comunicación:
-
Posición abierta/cerrada (OF)
-
Indicador de disparo (SD)
-
Señalización de defecto eléctrico (SDE)
Para obtener más información, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.
Lectura a distancia de las medidas
Acceda a la lectura de las medidas con las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7.
Para obtener más información sobre las medidas, consulte la función de medida.
Lectura a distancia de la información de ayuda para la utilización
Acceda a la lectura de ayuda para la utilización con las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7. Se proporciona la siguiente información de ayuda para la utilización:
Control a distancia del interruptor automático
Se puede acceder al control a distancia del interruptor automático mediante cualquier interruptor automático con una unidad de control MicroLogic, un módulo BSCM Modbus SL/ULP y un mando eléctrico de comunicación. Los siguientes comandos están disponibles mediante la red de comunicación:
-
Apertura del interruptor automático
-
Cierre del interruptor automático
-
Reinicio del interruptor automático
Para obtener más información, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.