DOCA0188ZH-03

报警使用示例

简介

使用 EcoStruxure Power Commission 软件来选择:

  • 要监控的量

  • 报警功能设置

值过高条件

值过高条件下的报警专用于监控:

  • 过压

  • 相不平衡(MicroLogic 6 E-M 脱扣单元)

  • 过流

  • 过频

  • 电流不平衡

  • 功率溢出

  • 总谐波失真 (THD) 溢出

释放电流阈值必须始终低于吸合电流阈值。

值过低条件

释放电流阈值必须始终高于吸合电流阈值。

值过低条件下的报警专用于监控:

  • 欠压

  • 欠载(MicroLogic 6 E-M 脱扣单元)

  • 欠频

等值条件下的报警

与等值条件下的报警相关的测量值对应于负载状态:

  • 运行象限

  • 超前或滞后无功功率

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?