DOCA0188ES-03

Ejemplos de uso de las alarmas

Presentación

Utilice el software EcoStruxure Power Commission para seleccionar:

  • La cantidad que se vaya a supervisar

  • Los ajustes de la función de alarma

Condición de valor excesivo

Las alarmas de condición de valor excesivo se dedican a la supervisión de:

  • Sobretensiones

  • Desequilibrio de fases (unidad de control MicroLogic 6 E-M)

  • Sobrecorrientes

  • Sobrefrecuencias

  • Desequilibrios de corriente

  • Excesos de potencia

  • Excesos de la distorsión armónica total (THD)

El valor del umbral de desactivación debe ser siempre inferior al umbral de disparo.

Condición de valor insuficiente

El valor del umbral de desactivación debe ser siempre superior al umbral de disparo.

Las alarmas con condición de valor insuficiente están destinadas a supervisar:

  • Infratensiones

  • Cargas bajas (unidad de control MicroLogic 6 E-M)

  • Subfrecuencias

Alarmas en condición de igualdad

Las medidas asociadas a las alarmas en una condición de igualdad corresponden a un estado de carga:

  • Cuadrante de funcionamiento

  • Potencia reactiva inductiva o capacitiva

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?