DOCA0188ZH-03

谐波电流

谐波的起源和影响

电网上的许多非线性负载会在电网中产生大谐波电流。

这些谐波电流会:

  • 扭曲电流和电压波形

  • 降低电能配送质量

这些波形失真(如果非常显著)可导致:

  • 用电设备发生运行故障或性能降低

  • 设备和导线意外温升

  • 功率消耗过大

这些形形色色的问题会增加系统的安装和运行成本。因此,必须认真控制电能质量。

谐波的定义

周期性信号由下列信号叠加而成:

  • 基频原始正弦信号(如 50 Hz 或 60 Hz)

  • 频率为基频的倍数的正弦信号,即谐波。

  • 任何直流分量

此周期性信号可分解为下列各项的和:

其中:

  • y0:直流分量值

  • yn:n 次谐波的 rms 值

  • ω:基频的波动

  • ϕn::n 次谐波分量的相位差

注: 直流分量通常非常低(即便位于整流桥下游),可视为零。
注: 一次谐波称作基波(原始信号)。

谐波分量导致电流波形失真示例:

1 Irms:总电流的 rms 值

2 I1:基波电流

3 IC:三阶谐波电流

4 I5:五阶谐波电流

RMS 电流和电压

MicroLogic 脱扣单元可显示电流和电压的 rms 值。

  • 总 rms 电流 Irms 是每个谐波的 rms 电流的平方的总和的平方根:

  • 总 rms 电压 Vrms 是每个谐波的 rms 电压的平方的总和的平方根:

可接受的谐波水平

各种标准和法定规定均设定了可接受的谐波水平:

  • 适合低压公共网络的电磁兼容标准:IEC/EN 61000‑2‑2

  • 电磁兼容标准:

    • 对于 16 A 以下的负载:IEC/EN 61000-3-2

    • 对于 16 A 以上的负载:IEC/EN 61000-3-4

  • 适用于此安装的供电公司建议

国际性研究的结果已经确定不得超过的典型谐波值。

下表列出了电压为基波的百分比时的典型谐波值:

不为 3 的倍数的奇次谐波

3 的倍数的奇次谐波

偶次谐波

阶数 (n)

V1 的百分比值

阶数 (n)

V1 的百分比值

阶数 (n)

V1 的百分比值

5

6%

3

5%

2

2%

7

5%

9

1.5%

4

1%

11

3.5%

15

0.3%

6

0.5%

13

3%

>15

0.2%

8

0.5%

17

2%

10

0.5%

>19

1.5%

>10

0.2%

注: 高阶谐波 (n > 15) 具有非常小的 rms 值,因此可以忽略。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.