显示模式
测量显示
集成有接地漏电保护功能的 MicroLogic 5 和 6 脱扣单元以及 MicroLogic 7 脱扣单元拥有五个相同的导航键。这些按键的外观不同,如下表所示:
以下示例使用 MicroLogic 5 和 6 脱扣单元的按键来说明显示和设置模式的导航。MicroLogic Vigi 7 脱扣单元的导航方式与此相同。
测量显示示例
电能表显示
电能表能够自动更改测量单位:
-
对于有功电能 Ep,先以 kWh 为单位在 0 至 9999 kWh 的范围内显示,然后以 MWh 为单位显示
-
对于无功电能 Eq,先以 kVARh 为单位在 0 至 9999 kVARh 的范围内显示,然后以 MVARh 为单位显示
-
对于视在电能 Es,先以 kVAh 为单位在 0 至 9999 kVAh 的范围内显示,然后以 MVAh 为单位显示
当电能以 MWh、MkVARh 或 MVAh 为单位显示时,所显示的值包含 4 个数位。MicroLogic 脱扣单元拥有全电能表显示选项。
读取全电能值
复位电能表
复位峰值需用值
保护功能显示
使用
键选择保护功能。此选择仅能够在显示模式中执行,即,在挂锁锁定的情况下执行。
-
这种滚动是循环的。
-
向上的箭头指示所选择的保护功能。
对于中性线保护功能,向上的箭头被替换成指向 的向下的箭头。