MicroLogic 脱扣单元电源
MicroLogic 5 和 6 脱扣单元的内部电源
MicroLogic 5 和 6 脱扣单元的保护功能和测试功能使用的是流经内部电流互感器 (CT) 的电流。
负载电流超过额定电流 In 的 20% 时,内部电流供电为 MicroLogic 脱扣单元的全部功能提供电源。这包括:
-
MicroLogic 显示屏和 LED
-
维护和诊断功能
要在负载低于额定电流 In 的 20% 时向 MicroLogic 5 或 6 脱扣单元供电,并维持 MicroLogic 脱扣单元的全部功能,可以使用以下其中一个可选电源:
-
永久连接到 MicroLogic 脱扣单元的外部 24 Vdc 电源
-
临时连接到 MicroLogic 脱扣单元上的测试端口的电源:
集成有接地漏电保护功能的 MicroLogic 7 脱扣单元的内部电源
MicroLogic Vigi 7 脱扣单元的保护功能和测试功能使用流经内部电流互感器 (CT) 和内部电压源的电流。
负载电流低于额定电流 In 的 20% 时,内部电压供电为 MicroLogic 脱扣单元的以下基本功能提供电源:
-
保护功能
-
LED 指示灯
-
接地漏电保护测试
负载电流超过额定电流 In 的 20% 时,内部电流供电为 MicroLogic 脱扣单元的全部功能提供电源。除基本功能之外,还包括以下功能:
-
MicroLogic 显示屏和 LED 指示灯
-
维护和诊断功能
当负载低于额定电流 In 的 20% 时,为了维持 MicroLogic 7 脱扣单元的全部功能,可以使用以下其中一种可选电源:
-
永久连接到 MicroLogic 脱扣单元的外部 24 Vdc 电源
-
临时连接到 MicroLogic 脱扣单元上的测试端口的电源:
外部 24 Vdc 电源
24 Vdc 电源维持 MicroLogic 脱扣单元在所有情况下(包括在低负载状况(负载低于 20%)下)的功能运行。
24 Vdc 电源是确保 MicroLogic 脱扣单元显示脱扣原因的关键要素。
一旦 MicroLogic 脱扣单元连接到 ULP 系统中的另一个模块(比如,用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口),便会向该脱扣单元提供外部 24 Vdc 电源。
MicroLogic 脱扣单元在未连接到 ULP 模块时,可以直接使用可选 24 Vdc 电源端子块连接到外部 24 Vdc 电源。
一个 24 Vdc 电源可用于为多个 MicroLogic 脱扣单元或其他 ULP 模块供电。
建议的 24 Vdc 电源
可用的 24 Vdc 电源包括 Phaseo ABL8 电源系列和 AD 电源系列。有关详细信息,请参阅 LVPED221001ZH ComPacT NSX & NSXm 目录。
|
特性 |
Phaseo ABL8 电源 |
AD 电源 |
|---|---|---|
|
示意图 |
||
|
IEC 60947-1 定义的过压类别 |
Category II |
|
|
输入电源电压 AC |
|
|
|
输入供电电压 DC |
– |
|
|
电介质耐压 |
|
输入/输出:
|
|
温度 |
|
70 °C (158 °F) |
|
输出电流 |
3 A、5 A 或 10 A |
1 A |
|
波纹 |
200 mV 峰-峰 |
200 mV 峰-峰 |
|
提供线路损失补偿的输出电压设置 |
24-28.8 Vdc |
22.8-25.2 Vdc |
ULP 模块功耗
下表列出了 ULP 模块的功耗:
|
模块 |
典型功耗(24 Vdc,20 °C/68 °F) |
最大功耗(19.2 Vdc,60 °C/140 °F) |
|
|---|---|---|---|
|
30 mA |
55 mA |
||
|
30 mA |
45 mA |
||
|
9 mA |
15 mA |
||
|
IFE Ethernet 配电盘服务器 |
100 mA |
140 mA |
|
|
用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口 |
100 mA |
140 mA |
|
|
用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 |
21 mA |
30 mA |
|
|
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块 |
100 mA |
130 mA |
|
|
用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块 |
21 mA |
30 mA |
|
|
Service Interface |
0 mA(Service Interface 有自己的电源) |
0 mA(Service Interface 有自己的电源) |
|
|
USB 维护接口 |
0 mA(USB 维护接口有自己的电源) |
0 mA(USB 维护接口有自己的电源) |
|
|
Modbus SL 集线器 |
3 mA |
5 mA |
|
有关电源的更多信息,请参阅 DOCA0093•• ULP 系统(IEC 标准)— 用户指南。
口袋电池
使用口袋电池为 MicroLogic 脱扣单元提供临时电源。
口袋电池让您能够使用 MicroLogic 显示屏和键盘,以便在 MicroLogic 脱扣单元供电中断时进行设置和显示。
口袋电池可以藉由连接到 MicroLogic 脱扣单元测试端口的脱扣单元连接器(随附于口袋电池)来连接。
将开关滑动到测试位置,检查口袋电池的电量。口袋电池上的绿色 LED 亮起,指示电池状态。
有关口袋电池的更多信息,请参阅 DOCA0187•• ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南。
Service Interface
在设置、调试、测试和维护期间,使用 Service Interface 提供临时电源。
Service Interface 连接到 MicroLogic 脱扣单元上的测试端口以及运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC。
必须使用 24 V 电源通过 24 V 电源适配器端口对 Service Interface 供电。适配器(110-230 Vac 转 24 Vdc)随 Service Interface 一起提供。
有关 Service Interface 的更多信息,请参阅 DOCA0170•• Service Interface - 用户指南。
USB 维护接口
在设置、调试、测试和维护期间,使用 USB 维护接口提供临时电源。
USB 维护接口连接到 MicroLogic 脱扣单元的测试端口。
USB 维护接口必须连接到主电源或 PC。
有关 USB 维护接口的更多信息,请参阅 DOCA0187•• ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南。