DOCA0188ZH-03

电机堵转保护

简介

电机堵转保护出于以下目的提供额外的保护:

  • 检测过扭矩。

  • 监视机械故障。

  • 在电机规格对其而言过大的机器上,以更快的速度检测故障。

堵转风险大的机器的例子:输送机、破碎机、捏合机、风扇、泵和压缩机。

描述

电机堵转保护将平均电机电流 Iavg 与保护 Ijam 吸合电流的设置值进行比较。如果平均电机电流 Iavg 超过 Ijam 吸合电流,则启用保护 tjam 时间延迟。

电机堵转保护默认未激活。

进行了功能设置后,电机堵转保护:

  • 在稳定状态下激活。

  • 在启动期间禁用。

工作原理

下面的图显示了工作可能性:

1 电机电流

2 通过电机堵转保护来监控

白色:未激活(启动期间)。绿色:已激活(稳定状态)

  • Ι:在 tjam 时间延迟结束前,平均电机电流 Iavg 未降至低于保护 Ijam 吸合电流(电机堵转)。电机堵转保护脱扣:

    • A:保护已激活(切换到稳定状态)。

    • B:一旦超过吸合电流阈值,便激活保护时间延迟。

    • C:时间延迟结束后发生保护脱扣。

  • ΙΙ:在 tjam 时间延迟结束前,平均电机电流 Iavg 已降回至并保持低于保护 Ijam 吸合电流(临时过载)。不发生电机堵转保护脱扣:

    • B:一旦超过吸合电流阈值,便激活保护时间延迟

    • D:保护已禁用。

注: SDTAM 模块提前脱扣保护功能可用于命令接触器断开

设置保护

设置 Ijam 吸合电流和 tjam 时间延迟:

  • 使用 MicroLogic 脱扣单元上的键盘

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

Ijam 吸合电流设置值

Ijam 吸合电流设置值为 Ir的倍数。

键盘上的吸合电流设置范围为 1-8 x Ir。设置增量为 0.1 x Ir。缺省设置为 OFF:保护未激活。

精确度范围为 +/-10%。

tjam 时间延迟设置值

tjam 时间延迟设置值的单位为秒。

tjam 时间延迟设置范围为 1-30 秒。设置增量为 1 秒。时间延迟的缺省设置值为 5 秒。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?