DOCA0188ES-03

Protección contra bloqueo del motor

Presentación

La protección contra bloqueo del motor ofrece protección adicional para:

  • la detección de sobrepar.

  • la supervisión de fallos mecánicos.

  • la detección más rápida de fallos de funcionamiento en las máquinas para las que el motor está sobredimensionado.

Ejemplos de máquinas con riesgo considerable de bloqueo: cintas transportadoras, trituradoras y amasadoras, ventiladores, bombas y compresores.

Descripción

La protección contra bloqueos de motor compara el valor de la corriente media del motor Imed con el valor de ajuste del umbral de disparo Ijam de protección. Si la corriente media del motor Imed supera el umbral de disparo Ijam, se activa la temporización tjam de protección.

Por defecto, la protección contra bloqueo del motor no está activa.

Después de ajustar la función, la protección contra bloqueo del motor está:

  • activada en régimen permanente.

  • desactivada durante el régimen de arranque.

Principio de funcionamiento

En las figuras siguientes se indican las posibilidades de funcionamiento:

1 Corriente del motor

2 Supervisión mediante protección contra bloqueo del motor

Blanco: no activo (durante el arranque). Verde: activo (régimen permanente).

  • Diagrama Ι: la corriente media del motor Iavg no se reduce por debajo del disparo Ijam de la protección antes del final del retardo de tiempo tjam (motor atascado). La protección contra atasco del motor se dispara:

    • A: protección activada (cambio a régimen permanente).

    • B: activación del retardo de tiempo de la protección en cuanto se supera el umbral de disparo.

    • C: protección disparada al final del retardo de tiempo.

  • Diagrama ΙΙ: La corriente media del motor Imed cae y permanece por debajo del umbral de disparo Ijam de protección antes del final de la temporización tjam (sobrecarga ocasional). La protección de bloqueo del motor no se dispara:

    • B: activación del retardo de tiempo de la protección en cuanto se supera el umbral de disparo.

    • D: protección deshabilitada.

NOTA: La función de protección de disparo avanzado del módulo SDTAM permite controlar la apertura del contactor.

Ajuste de las protecciones

Establezca el umbral de disparo Ijam y la temporización tjam:

  • Con el teclado de la unidad de control MicroLogic

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Valor de ajuste del umbral de disparo Ijam

El valor de ajuste del umbral de disparo Ijam se expresa en múltiplos de Ir.

El rango de ajuste del disparo en el teclado es de 1-8 × Ir. El incremento es de 0,1 x Ir. El valor de ajuste predeterminado es OFF: protección no activada.

El rango de precisión es de +/–10 %.

Valor de ajuste de la temporización tjam

El valor de ajuste de la temporización tjam se expresa en segundos.

El rango de ajuste del retardo de tiempo tjam es de 1 a 30 s. El incremento es de 1 s. El valor de ajuste predeterminado del retardo de tiempo es de 5 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?