DOCA0188ZH-03

长启动电机保护

简介

长启动电机保护针对以下情况和目的提供额外的保护:

  • 有可能难以启动的机器:

    • 大惯性机器

    • 大阻力扭矩机器

    • 稳定状态下负载波动的机器

    极有可能难以启动的机器的例子:风扇、压缩机。

  • 为了避免空载启动:

    • 负载不存在

    • 机器规格过大,不适合应用场合

描述

一旦平均电机电流 Iavg 超过Ir设置值的 10%,便会激活长启动电机保护:启用保护时间延迟 tlong。长启动电机保护将平均电机电流 Iavg 与保护 Ilong 吸合电流的设置值进行比较。

长启动电机保护默认未激活。

进行了功能设置后,长启动电机保护:

  • 在启动期间激活

  • 在稳定状态下不激活

工作原理(难以启动)

启动时,平均电机电流 Iavg 超过长启动电机保护 Ilong 吸合电流。只要平均电机电流 Iavg 未降至低于 Ilong 吸合电流,此保护功能便会一直处于激活状态。

1 电机电流

2 激活长启动电机保护 tlong 时间延迟

白色:保护未激活。绿色:保护已激活

曲线走势可为以下两种方式中的一种:

  • Ι:在 tlong 时间延迟结束前,平均电机电流 Iavg 未降至低于 Ilong 吸合电流(启动负载过大)。长启动电机保护脱扣:

    • A:激活保护时间延迟(超过 Ir 吸合电流的 10%)。

    • B:时间延迟结束后发生保护脱扣。

  • ΙΙ:在 tlong 时间延迟结束前,平均电机电流 Iavg 已降至低于 Ilong 吸合电流(正确启动)。不发生长启动电机保护脱扣:

    • A:激活保护时间延迟(超过 Ir 吸合电流的 10%)。

    • D:禁用保护。

工作原理(空载启动)

启动时,平均电机电流 Iavg 未超过长启动电机保护 Ilong 吸合电流。只要平均电机电流 Iavg 未降至低于 Ir设置值的 10%,此保护功能便会一直处于激活状态。

1 电机电流

2 激活长启动电机保护时间延迟

白色:保护未激活;绿色:保护已激活

图 III:在 tlong 时间延迟结束前,电机电流已降至低于 Ir 设置值的 10%:发生长启动电机保护脱扣。

  • A:激活保护时间延迟(超过 Ir 吸合电流的 10%)

  • B:时间延迟结束后发生保护脱扣

如果在保护 tlong 时间延迟结束前(例如,在接触器断开时),电机电流降回至低于 Ir设置值的 10%,则不发生长启动电机保护脱扣。

注: MicroLogic 脱扣单元测量电子元件会忽略次瞬态状态(接触器闭合时产生持续大约 20 毫秒的第一个峰电流)。因此在评估是否已超过 Ilong 吸合电流时,不考虑这个峰电流。

设置保护

Ilong 吸合电流和 tlong 时间延迟设置只能通过以下方式访问:

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)

  • 利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)

Ilong 吸合电流设置值

Ilong 吸合电流设置值为 Ir的倍数。

吸合电流设置范围为 1-8 x Ir。设置增量为 0.1 x Ir。出厂设置为 OFF:保护未激活。

精确度范围为 +/-10%。

tlong 时间延迟设置值

tlong 时间延迟设置值的单位为秒。

tlong 时间延迟设置范围为 1–200 秒。设置增量为 1 秒。时间延迟的出厂设置值为 10 秒。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?