DOCA0188ES-03

Protección de arranque prolongado del motor

Presentación

La protección de arranque prolongado del motor ofrece protección adicional:

  • para las máquinas con riesgo de arranque difícil:

    • máquinas con fuerte inercia

    • máquinas con un alto par resistente

    • máquinas con carga fluctuante a partir de un régimen permanente

    Ejemplos de máquinas con un riesgo importante de arranque difícil: ventiladores, compresores.

  • para evitar los arranques en vacío:

    • carga no incluida

    • máquinas sobredimensionadas para la aplicación

Descripción

La protección de arranque prolongado del motor se activa en cuanto la corriente media del motor Imed supera el 10 % del valor de ajuste Ir: la temporización tlong de protección se activa. La protección de arranque prolongado del motor compara el valor de la corriente media del motor Imed con el valor de ajuste del umbral de disparo Ilong de protección.

De forma predeterminada, la protección de arranque prolongado del motor no está activada.

Después de ajustar la función, la protección de arranque prolongado del motor está:

  • activada durante el arranque

  • desactivada en régimen permanente

Principio de funcionamiento (arranque difícil)

Al arrancar, la corriente media del motor Imed supera el umbral de disparo Ilong de protección de arranque prolongado del motor. La protección permanece activa siempre que la corriente media del motor Imed no haya caído por debajo del umbral de disparo Ilong.

1 Corriente del motor

2 Activación de la temporización tlong de la protección de arranque prolongado del motor

Blanco: protección no activa. Verde: protección activa.

La curva puede evolucionar de dos maneras:

  • Diagrama Ι: la corriente media del motor Iavg no ha caído por debajo del disparo Ilong antes del final del retardo de tiempo tlong (comenzando con una carga demasiado grande). Disparos de la protección de arranque prolongado del motor:

    • A: activación del retardo de tiempo de la protección (se supera el 10 % del disparo Ir).

    • B: protección disparada al final del retardo de tiempo.

  • Diagrama ΙΙ: La corriente media del motor Imed cae por debajo del umbral de disparo Ilong antes del final de la temporización tlong (arranque correcto). La protección de arranque prolongado del motor no se dispara:

    • A: activación del retardo de tiempo de la protección (se supera el 10 % del disparo Ir).

    • D: desactivación de la protección.

Principio de funcionamiento (arranque en vacío)

Al arrancar, la corriente media del motor Imed no supera el umbral de disparo Ilong de protección de arranque prolongado del motor. La protección permanece activada hasta que el valor de la corriente Imed no vuelve a situarse por debajo del 10 % del valor del ajuste Ir.

1 Corriente del motor

2 Activación de la temporización de protección de arranque prolongado del motor

Blanco: protección no activa; verde: protección activa.

Diagrama ΙΙΙ: la corriente del motor no ha caído por debajo del 10 % del valor de ajuste de Ir antes del final del retardo de tiempo tlong. La protección de arranque prolongado del motor se dispara.

  • A: activación del retardo de tiempo de la protección (se supera el 10 % del disparo Ir).

  • B: protección disparada al final del retardo de tiempo.

Si la corriente del motor cae por debajo del 10 % del valor de ajuste de Ir antes del final del retardo de tiempo tlong de la protección (por ejemplo, al abrir el contactor), la protección de arranque prolongado del motor no se dispara.

NOTA: La electrónica de medición de la unidad de control MicroLogic filtra el estado subtransitorio (primer pico de corriente de aproximadamente 20 ms al cerrarse el contactor). Por tanto, este pico de corriente no se tiene en cuenta al evaluar el salto del umbral de disparo Ilong.

Ajuste de la protección

El acceso a los ajustes de disparo Ilong y de temporización tlong sólo puede realizarse:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Valor de ajuste del umbral de disparo Ilong

El valor de ajuste del disparo Ilong se expresa en múltiplos de Ir.

El rango de ajuste del disparo es de 1-8 × Ir. El incremento es de 0,1 x Ir. El ajuste de fábrica es OFF: protección no activada.

El rango de precisión es de +/-10 %.

Valor de ajuste de la temporización tlong

El valor de ajuste de la temporización tlong se expresa en segundos.

El rango de ajuste del retardo de tiempo tlong es de 1 a 200 s. El incremento es de 1 s. El valor de ajuste predeterminado del retardo de tiempo es de 10 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?