DOCA0188ES-03

Protección de los arranques motores

Presentación

Las unidades de control MicroLogic 6 E-M en interruptores automáticos ComPacT NSX:

  • Garantizan la protección de los arranques motores de arranque directo (el arranque motor de arranque directo es el más utilizado).

  • Integran las protecciones de base (sobrecarga, cortocircuito y desequilibrio de fase) del arranque motor y de las protecciones complementarias o las opciones específicas para las aplicaciones de motor.

  • Permiten la protección y coordinación de los componentes del arranque motor que cumplen los requisitos de las normas IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 60947-4-1. Para obtener más información, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.

Descripción

Los interruptores automáticos ComPacT NSX equipados con la unidad de control MicroLogic 6 E-M pueden utilizarse para crear arranques motores con dos dispositivos.

A Interruptor automático ComPacT NSX equipado con una unidad de control MicroLogic 6 E-M

B Protección contra cortocircuitos

C Protección contra sobrecargas

D Protección contra corriente de defecto a tierra

E Contactor

F Opción de módulo SDTAM

Regímenes de funcionamiento

La unidad de control MicroLogic 6 E-M considera que la aplicación está operativa en cuanto la corriente del motor supera el 10 % del disparo Ir en dirección positiva.

Se consideran dos regímenes de funcionamiento:

  • régimen de arranque

  • régimen permanente

Régimen de arranque

La unidad de control MicroLogic 6 E-M considera que la aplicación está en régimen de arranque según los siguientes criterios:

  • Inicio: tan pronto como la corriente del motor supera el 10 % del disparo Ir en dirección positiva

  • Fin: tan pronto como se supera el disparo Id en dirección negativa o, como máximo, después de una temporización td definida de la siguiente manera:

    • Si la protección de arranque prolongado no se ha activado (ajuste de fábrica), el disparo Id es igual a 1,5 × Ir y la temporización de td es igual a 10 s (parámetros no ajustables).

      Superar la temporización de 10 s no provoca el disparo.

    • Si la protección de arranque prolongado está activada, el disparo Id es igual a Ilong y la temporización td es igual a tlong (parámetros ajustables).

      Si se supera la temporización tlong, se dispara la protección de arranque prolongado.

NOTA: La electrónica de medición de la unidad de control MicroLogic filtra el estado subtransitorio (primer pico de corriente de aproximadamente 20 ms al cerrarse el contactor). Por tanto, este pico de corriente no se tiene en cuenta al evaluar si se ha superado el disparo Id.

Régimen permanente

La unidad de control MicroLogic 6 E-M considera que la aplicación está en régimen permanente según los siguientes criterios:

  • Inicio: en cuanto el arranque finaliza

  • Fin: en cuanto la corriente del motor supera el 10 % del disparo Ir en dirección negativa

Diagrama de funcionamiento

En el diagrama siguiente se presentan los dos regímenes de funcionamiento de una aplicación de motor:

A Estado del interruptor automático ComPacT NSX (verde significa posición ON)

B Estado del contactor (verde significa posición ON)

C Corriente en la aplicación de motor

Regímenes de funcionamiento:

D: Régimen de arranque

E: Régimen permanente (los estados activos se muestran en verde)

Funciones de protección

En la figura y la tabla siguientes se definen las funciones de protección para las unidades de control MicroLogic 6 E-M:

Elemento

Parámetro

Descripción

Ajustable

A

In

Rango de ajuste de la unidad de control: Ajuste mínimo/ajuste máximo = valor nominal In de la unidad de control

No

B

Ir

Disparo de la protección de largo retardo

L

C

Cl

Clase de disparo de la protección de largo retardo

D

Isd

Disparo de la protección de corto retardo

S

E

tsd

Temporización de protección de corto retardo

No

F

Ii

Disparo de la protección instantánea

I

No

G

Ig

Disparo de la protección de defecto a tierra

G

H

tg

Temporización de la protección de defecto a tierra

Iunbal

Disparo de protección contra desequilibrio de fases

tunbal

Temporización de la protección contra desequilibrio de fase

El estudio de cada función se detalla en las páginas siguientes.

Protecciones complementarias

La unidad de control MicroLogic 6 E-M incorpora funciones de protección complementarias para aplicaciones de motor.

Protección

Activación predeterminada

Ajuste predeterminado

Activación SDTAM

Protección contra bloqueo del motor

Apagado

Ijam: apagado, tjam: 5 s

Protección del motor contra defecto de carga

Apagado

Iund: apagado, t

und: 10 s

Protección de arranque prolongado del motor

Apagado

Ilong: apagado, tlong: 10 s

No

Las protecciones complementarias se activan para un régimen de arranque, un régimen temporal o en los dos casos.

Ajuste de la protección

Ajuste las funciones de protección:

  • En la unidad de control MicroLogic, utilizando los reguladores de ajuste y el teclado (dependiendo de la función de protección y del tipo de MicroLogic).

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Disparo reflejo

Además de las funciones de protección integradas en las unidades de control MicroLogic, los interruptores automáticos ComPacT NSX cuentan con protección refleja. El sistema corta las corrientes de defecto muy elevadas disparando mecánicamente el dispositivo con un «pistón» accionado directamente por la presión producida en el interruptor automático a causa de un cortocircuito. Este pistón acciona el mecanismo de apertura, lo que provoca un disparo ultrarrápido del interruptor automático.

Opción de módulo SDTAM

La función de disparo temprano del módulo SDTAM permite abrir el contactor 400 ms antes del disparo calculado del interruptor automático en caso de:

  • Protección de largo retardo

  • Protección contra desequilibrio de fases

  • Protección contra bloqueo del motor

  • Protección del motor contra defecto de carga

El contactor puede volver a cerrarse automática o manualmente, dependiendo del ajuste del módulo SDTAM. Para obtener más información, consulte DOCA0187•• ComPacT NSX - Interruptores automáticos e interruptores en carga 100–630 A - Guía de usuario.

Ejemplo de utilización del módulo SDTAM

En las figuras siguientes se presenta el funcionamiento de la protección contra bloqueo del motor sin el módulo SDTAM (diagrama I) y con el módulo SDTAM (diagrama ΙΙ):

1 Estado del interruptor automático ComPacT NSX

Blanco: abierto; verde: cerrado; negro: disparado

2 Estado del contactor (contacto SD en la bobina del contactor)

Blanco: abierto; verde: cerrado

3 Corriente del motor

4 Supervisión mediante protección contra bloqueo del motor

Blanco: no activo (régimen de arranque). Verde: activo (régimen permanente).

Análisis del funcionamiento

En la siguiente tabla se describe el funcionamiento sin el módulo SDTAM (diagrama I).

Suceso

Comentarios

A

El motor de la aplicación pasa a régimen permanente.

La supervisión de protección contra bloqueo del motor está activada.

B

Aparición de una corriente de sobrecarga en la aplicación (por ejemplo, rotor frenado debido a una viscosidad importante de un fluido de mezcla).

La temporización tjam de la protección contra bloqueo del motor se activa en cuanto la corriente del motor cruza el valor de disparo Ijam.

C

Fin de la temporización de la protección contra bloqueo del motor

La protección contra bloqueo del motor provoca el disparo del interruptor automático ComPacT NSX.

D

Nueva puesta en servicio manual de la aplicación después del enfriamiento del motor y cierre del interruptor automático.

En la siguiente tabla se describe el funcionamiento con el módulo SDTAM (diagrama II).

Suceso

Comentarios

A

Idéntico al diagrama I

B

Idéntico al diagrama I

C

400 ms antes del fin del retardo de tiempo de la protección contra bloqueo del motor, el módulo SDTAM:

  • Ordena la apertura del contactor (salida OUT2)

  • Envía una señalización de defecto (salida OUT1)

Las dos salidas se activan para una temporización (ajustable de 1 minuto a 15 minutos).

D

Nueva puesta en servicio automática del contactor de la aplicación: la temporización permite el enfriamiento del motor.

El módulo SDTAM puede ajustarse en la posición OFF: la aplicación vuelve a ponerse en servicio manualmente (mediante la desactivación de la fuente de alimentación del módulo SDTAM).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?