电机馈电器保护
简介
ComPacT NSX 断路器上的 MicroLogic 6 E-M 脱扣单元:
-
为直接在线式电机馈电器提供保护(最常用的电机馈电器类型是直接在线启动式电机馈电器)。
-
为电机馈电器整合基础保护(过载、短路和相不平衡保护)并且为电机应用整合其他保护和/或特定选项。
-
用于保护和协调电机馈电器的符合标准 IEC/EN 60947-2 和 IEC/EN 60947-4-1 要求的部件。有关详细信息,请参阅 DOCA0187•• ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南。
描述
工作状态
一旦电机电流在正向上超过 Ir 吸合电流的 10%,MicroLogic 6 E-M 脱扣单元便将应用视为正在运行。
所考虑的运行状态有两种:
-
启动状态
-
稳定状态
启动状态
在满足以下条件时,MicroLogic 6 E-M 脱扣单元将应用视为处于启动状态:
-
启动:一旦电机电流在正向上超过 Ir 吸合电流的 10%,便视为启动状态开始
-
结束:一旦如下所述的 td 时间延迟结束后,在负向上超过 Id 吸合电流或者达到最大值,则视为启动状态结束:
-
如果长启动保护未激活(缺省设置),则 Id 吸合电流等于 1.5 x Ir,且 td 时间延迟等于 10 秒(此参数不可调)。
超过 10 秒的时间延迟后,不会脱扣。
-
如果长启动保护已激活,则 Id 吸合电流等于 Ilong,且 td 时间延迟等于 tlong(此参数可调)。
超过 tlong 时间延迟后,发生长启动保护脱扣。
-
稳定状态
在满足以下条件时,MicroLogic 6 E-M 脱扣单元将应用视为处于稳定状态:
-
启动:一旦启动结束,便视为稳定状态开始。
-
结束:一旦电机电流在负向上超过 Ir 吸合电流的 10%,便视为稳定状态结束
运行图
保护功能
|
项目 |
参数 |
描述 |
可调 |
|
|---|---|---|---|---|
|
A |
In |
脱扣单元设置范围 最小设置/最大设置 = 脱扣单元 In 额定值 |
否 |
|
|
B |
Ir |
长延时保护吸合电流 |
L |
是 |
|
C |
Cl |
长延时保护脱扣等级 |
是 |
|
|
D |
Isd |
短延时保护吸合电流 |
S |
是 |
|
E |
tsd |
短延时保护时间延迟 |
否 |
|
|
F |
Ii |
瞬时保护吸合电流 |
I |
否 |
|
G |
Ig |
接地故障保护吸合电流 |
G |
是 |
|
H |
tg |
接地故障保护时间延迟 |
是 |
|
|
|
Iunbal |
相不平衡保护吸合电流 |
是 |
|
|
|
tunbal |
相不平衡保护时间延迟 |
是 |
|
可以在以下页面中详细查看每个功能。
额外的保护
MicroLogic 6 E-M 脱扣单元拥有用于电机应用的额外保护功能。
|
保护 |
缺省激活 |
缺省设置 |
SDTAM 激活 |
|---|---|---|---|
|
电机堵转保护 |
关 |
Ijam:关闭,tjam:5 秒 |
是 |
|
电机欠载保护 |
关 |
Iund:OFF,t und:10 s |
是 |
|
长启动电机保护 |
关 |
Ilong:关闭,tlong:10 秒 |
否 |
这些额外的保护用于启动和/或稳定状态。
设置保护
通过以下方式设置保护功能:
-
在 MicroLogic 脱扣单元上,使用调节旋钮和键盘(取决于具体的保护功能和 MicroLogic 类型)。
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件 (受密码保护)
-
利用通讯网络通过发送设置命令(受密码保护)
Reflex 脱扣
除 MicroLogic 脱扣单元中包含的保护功能外,ComPacT NSX 断路器还拥有 reflex 保护。此系统利用由断路器短路压力直接致动的“活塞”,使设备机械脱扣,从而切断极高的故障电流。这个活塞操作分闸机构,实现超快断路器脱扣。
SDTAM模块选项
SDTAM 模块提前脱扣功能可以用来在以下情况下,在比计算出的断路器脱扣时间早 400 毫秒的时候,命令接触器断开:
-
长延时保护
-
相不平衡保护
-
电机堵转保护
-
电机欠载保护
接触器可以再次自动或手动闭合,具体取决于SDTAM模块的设置。有关详细信息,请参阅 DOCA0187•• ComPacT NSX - 断路器和隔离开关 100–630 A - 用户指南。
SDTAM 模块使用示例
工作方式分析
下表介绍在不使用 SDTAM模块(图 I)的情况下的工作方式
|
事件 |
备注 |
|---|---|
|
A |
应用电机切换到稳定状态。 电机堵转保护监控已激活。 |
|
B |
应用中出现过载电流(例如,由于其中一种混合流体的粘度过高,导致转子停止转动) 一旦电机电流超过 Ijam 吸合电流,电机堵转保护 tjam 时间延迟便启动。 |
|
C |
电机堵转保护时间延迟的结束 |
|
D |
在电机冷却且断路器再次合闸后,手动恢复应用。 |
下表介绍在使用 SDTAM 模块(图 II)的情况下的工作方式
|
事件 |
备注 |
|---|---|
|
A |
同图 I |
|
B |
同图 I |
|
C |
在电机堵转保护时间延迟结束前 400 毫秒时,SDTAM 模块:
两个输出的激活都有一定时间延迟(其可在 1 至 15 分钟的范围内设置)。 |
|
D |
应用接触器自动恢复工作:时间延迟让电机能够冷却。 |
可以将 SDTAM 模块设置到 OFF 位置:手动恢复应用(通过禁用 SDTAM 模块电源的方式)。