DOCA0188ZH-03

区域选择联锁 (ZSI)

简介

使用区域可选联锁 (ZSI),可在使用选择性协调时降低设备上的电动应力。

ZSI功能的原理

ZSI通过选择电气故障的位置来改善协调效果。信号线连接已安装的断路器脱扣单元,并根据电气故障位置管理上游断路器 Q1的脱扣时间延迟。

断路器 Q1Q2 上脱扣单元的时间延迟设置与选择性协调的设置相同。

  • 如果电气故障发生在下游断路器 Q2的下游(图 3),断路器 Q1Q2 上的脱扣单元会同时检测到电气故障。断路器 Q2上的脱扣单元向断路器 Q1 上的脱扣单元发送抑制信号,后者保持其时间延迟tsd 设置。断路器 Q2脱扣并清除电气故障(如果断路器 Q2 未延迟,则立即执行此操作)。

    断路器 Q1下游的其他用户仍能够获得电力,这就优化了电能可用性。

  • 如果电气故障发生在断路器 Q1的下游(图 4),则断路器 Q1 上的脱扣单元不从断路器Q2 上的脱扣单元接收抑制信号。因此,时间延迟tsd被禁用。断路器 Q1立即脱扣并清除设备上的电气故障。

    设备上短路电流产生的电动应力被降至最低。

ZSI 功能可用于优化电能可用性(就跟选择性协调一样)并降低设备上的电动应力。ZSI 功能适用于短延时保护和接地故障保护。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?