DOCA0213FR-03

Introduction

Gamme Master série PacT

Pérennisez votre installation grâce aux séries PacT basse et moyenne tension de Schneider Electric. Fondée sur l'innovation légendaire de Schneider Electric, la série PacT comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des relais différentiels et des fusibles, adaptés à toutes les applications standard et spécifiques. Bénéficiez de performances fiables avec la Série PacT sur les tableaux de distribution compatibles EcoStruxure, de 16 à 6 300 A en basse tension et jusqu'à 40,5 kV en moyenne tension.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?