DOCA0213FR-03

Configuration du module SDx

Sortie 1

Une requête de lecture de 3 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la sortie 1.

L'utilisateur peut contrôler l'état et la validité de la sortie 1 dans le registre 8857.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x2648

9801

R

1

INT16U

0–4

Mode de sortie

0 = mode normal

1 = mode d'auto-maintien

2 = mode de temporisation

3 = mode de fermeture forcée

4 = mode d'ouverture forcée

0x2649

9802

R

1

s

INT16U

1–360

Délai (si le mode de sortie est réglé sur 2).

La valeur définie en usine est de 1 s.

0x264A

9803

R

1

INT16U

0–65535

Identifiant d'alarme (201–210, 1013, 1014, 1015).

L'identifiant d'alarme est réglé sur 0 si aucune alarme n'est active.

Sortie 2

Une requête de lecture de 3 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la sortie 2.

L'utilisateur peut contrôler l'état et la validité de la sortie 2 dans le registre 8857.

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

Description

0x264F

9808

R

1

INT16U

0–4

Mode de sortie

0 = mode normal

1 = mode d'auto-maintien

2 = mode de temporisation

3 = mode de fermeture forcée

4 = mode d'ouverture forcée

0x2650

9809

R

1

s

INT16U

1–360

Délai (si le mode de sortie est réglé sur 2).

La valeur définie en usine est de 1 s.

0x2651

9810

R

1

INT16U

0–65535

Identifiant d'alarme (201–210, 1013, 1014, 1015).

L'identifiant d'alarme est réglé sur 0 si aucune alarme n'est active.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?