Protection en écriture
Description générale
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF OU D’ÉCHEC
DE DÉCLENCHEMENT
Seul un personnel qualifié doit effectuer les réglages
des protections.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Les modifications à distance des registres Modbus peuvent être dangereuses pour le personnel à proximité du disjoncteur ou causer des dommages à l’équipement si les paramètres de protection sont modifiés. Les commandes de contrôle à distance sont donc protégées au niveau du matériel et du logiciel.
Protection logicielle
Pour empêcher toute modification involontaire de la configuration MicroLogic, les modifications à distance des registres Modbus sont protégées de deux manières :
-
une structure de données robuste et un ensemble de registres Modbus dédiés
-
un système de mot de passe de profil utilisateur
Cette combinaison est appelée interface de commande. Si ces conditions ne sont pas remplies, un code d’erreur est généré et l’opération n’est pas exécutée. La protection matérielle est toujours prioritaire sur la protection logicielle.
AVERTISSEMENT