DOCA0213FR-03

Historique d'événements

Description générale

Les registres d'historique des événements du module BSCM décrivent les 10 derniers événements. Le format des événements du module BSCM correspond à une série de 10 enregistrements. Chaque enregistrement se compose de 5 registres décrivant un événement du module BSCM.

Une requête de lecture de 5 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers événements du module BSCM, où 5 est le nombre de registres pour chaque enregistrement d'événement.

Par exemple, une requête de lecture de 5 x 3 = 15 registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements de l'historique des événements du module BSCM :

  • Les 5 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'événement du module BSCM (événement le plus récent).

  • Les 5 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement d'événement du module BSCM.

  • Les 5 derniers registres décrivent le troisième enregistrement d'événement du module BSCM.

Adresse

Registre

Description

0x0259

602

Compteur d'événements

0x025A–0x025E

603-607

Enregistrement d'événement 1 (événement le plus récent)

0x025F–0x0263

608-612

Enregistrement d'événement 2

0x0264–0x0268

613-617

Enregistrement d'événement 3

0x0269–0x026D

618-622

Enregistrement d'événement 4

0x026E–0x0272

623-627

Enregistrement d'événement 5

0x0273–0x0277

628-632

Enregistrement d'événement 6

0x0278–0x027C

633-637

Enregistrement d'événement 7

0x027D–0x0281

638-642

Enregistrement d'événement 8

0x0282–0x0286

643-647

Enregistrement d'événement 9

0x0287–0x028B

648-652

Enregistrement d'événement 10 (événement le plus ancien)

Compteur d'événements

Le compteur d'événements est incrémenté lorsqu'un nouvel événement est consigné. Si le compteur atteint la valeur maximale 65535 et qu'un nouvel événement est enregistré, le compteur est remis à 0.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0259

602

L

1

INT16U

0–65535

Compteur d'événements du module BSCM

Enregistrement d'événement

L'ordre et la description des registres des enregistrements d'événement sont les mêmes que pour l'enregistrement d'événement 1 :

Événement 1 (événement le plus récent)

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x025A

603

L

1

INT16U

0–65535

Identifiant de l'événement du module BSCM (voir le paragraphe suivant)

0x025B–

0x025D

604–

606

L

ULP DATE

Date et heure de l'événement Type de données : ULP DATE

0x025E

607

L

1

INT16U

1–2

État de l'événement

1 = apparition d'événement

2 = achèvement de l'événement

Identifiant de l'événement

Identifiant de l'événement

Événement

1024

Modification du contact SD (apparition = position Fermé à SD)

1025

Le seuil du compteur OF est atteint

1026

Le seuil du compteur de commande Fermer est atteint

1027

STOP (échec interne)

1028

ERROR (échec interne)

1029

Modification du contact OF (apparition = position Ouvert à Fermé)

1030

Modification du contact SDE (apparition = position Fermé à SDE)

1031

Mode manu/auto (apparition = position manu à auto)

1040

Commande d'ouverture

1041

Commande de fermeture

1042

Commande de réinitialisation

NOTE: En cas d'événement STOP, il est obligatoire de remplacer le module BSCM. En cas d'événement ERROR, il est conseillé de remplacer le module BSCM (les principales fonctions de protection fonctionnent encore mais il est préférable de remplacer le BSCM).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?