DOCA0213FR-03

Mesures de la demande

Description générale

Les registres de demande incluent :

  • Demande de courant

  • Demande de puissance active, réactive et apparente

La durée de la fenêtre de la demande de courant dépend de la configuration du registre 3352. Reportez-vous à Heure de demande.

La durée de la fenêtre et le type de fenêtre de la demande de puissance dépendent de la configuration des registres 3354 et 3355. Reportez-vous à Heure de demande.

Les mesures de la demande sont actualisées toutes les minutes lorsque la fenêtre est du type glissant.

Les mesures de la demande sont actualisées à la fin de l’intervalle de la fenêtre lorsque la fenêtre est du type bloqué.

Demande de courant

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x0897

2200

L

1

A

INT16U

0–20xIn

Demande de courant sur la phase 1 : I1 Dmd

0x0898

2201

L

1

A

INT16U

0–20xIn

Demande de courant sur la phase 2 : I2 Dmd

0x0899

2202

L

1

A

INT16U

0–20xIn

Demande de courant sur la phase 3 : I3 Dmd

0x089A

2203

L

1

A

INT16U

0–20xIn

Demande de courant sur le neutre : IN (Enfoncé) Dmd (1)

0x089B

2204

L

1

A

INT16U

0–20xIn

Maximum de la demande de courant sur la phase 1 : I1 Peak Dmd (2)

0x089C

2205

L

1

A

INT16U

0–20xIn

Maximum de la demande de courant sur la phase 2 : I2 Peak Dmd (2)

0x089D

2206

L

1

A

INT16U

0–20xIn

Maximum de la demande de courant sur la phase 3 : I3 Peak Dmd (2)

0x089E

2207

L

1

A

INT16U

0–20xIn

Maximum de la demande de courant sur le neutre : IN (Enfoncé) Peak Dmd (1) (2)

(1) Cette valeur n’est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Reportez-vous à Type de système.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum. Reportez-vous à Réinitialiser minimum/maximum.

Demande de puissance active

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x08AF

2224

L

10

kW

INT16

-30000–+30000

Demande de puissance active totale : P Dmd (1)

0x08B0

2225

L

10

kW

INT16

-30000–+30000

Maximum de la demande de puissance active totale : P Peak Dmd (2)

(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l’intervalle de la fenêtre. Lorsque la fenêtre est du type glissant, la valeur est mise à jour toutes les minutes.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum. Reportez-vous à Réinitialiser minimum/maximum.

Demande de puissance réactive

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x08B5

2230

L

10

kVAR

INT16

-30000–+30000

Demande de puissance réactive totale : Q Dmd (1)

0x08B6

2231

L

10

kVAR

INT16

-30000–+30000

Maximum de la demande de puissance réactive totale : Q Peak Dmd (2)

(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l’intervalle de la fenêtre. Lorsque la fenêtre est du type glissant, la valeur est mise à jour toutes les minutes.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum. Reportez-vous à Réinitialiser minimum/maximum.

Demande de puissance apparente

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x08BB

2236

L

10

kVA

INT16

0–30000

Demande de puissance apparente totale : S Dmd (1)

0x08BC

2237

L

10

kVA

INT16

0–30000

Maximum de la demande de puissance apparente totale : S Peak Dmd (2)

(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l’intervalle de la fenêtre. Lorsque la fenêtre est du type glissant, la valeur est mise à jour toutes les minutes.

(2) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum. Reportez-vous à Réinitialiser minimum/maximum.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?