Jeu de données hérité
Description
Le jeu de données hérité contient les informations les plus utiles de chaque module IMU sous la forme d’un seul tableau. Le jeu de données hérité est disponible dans les registres 12000 à 12200. Il peut être lu avec deux requêtes de lecture.
Chaque module IMU met régulièrement à jour les valeurs dans les registres du jeu de données.
Le temps de réponse aux requêtes concernant les registres du jeu de données hérité est plus court que le temps de réponse aux requêtes concernant les registres des appareils. Il est donc recommandé de lire les registres du jeu de données hérité plutôt que les registres des appareils afin d’améliorer les performances globales du système Recommandations de programmation avec Modbus.
-
Le jeu de données hérité est compatible avec les versions héritées du déclencheur MicroLogic pour disjoncteur ComPacT NSX, PowerPacT H-, J-, and L-Frame, ComPacT NS, PowerPacT P et R ou MasterPacT NT/NW. Pour cette raison, les données lues directement dans les registres Modbus sont organisées autrement que dans le jeu de données standard.
-
Pour les nouvelles applications, il est recommandé d’utiliser le jeu de données standard plutôt que le jeu de données hérité.