DOCA0213FR-03

Logiciel EcoStruxure Power Commission

Présentation

Le logiciel EcoStruxure Power Commission vous aide à gérer un projet, au cours de toutes les phases de son cycle de vie : validation, mise en service et maintenance. Les fonctions innovantes de ce logiciel fournissent des moyens simples de configurer, tester et mettre en service les dispositifs électriques intelligents.

EcoStruxure Power Commission détecte automatiquement les dispositifs intelligents et vous permet d'ajouter des dispositifs pour une configuration aisée. Vous pouvez générer des rapports complets dans le cadre des tests de réception en usine et des tests de réception sur site, et éviter ainsi une grande charge de travail. De plus, au cours du fonctionnement des tableaux, il est très facile d'identifier la moindre modification dans les réglages grâce à un surligneur jaune. Ceci indique les différences entre les valeurs du projet et celles du dispositif et assure donc la cohérence du système pendant les phases de fonctionnement et de maintenance.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer les disjoncteurs, modules et accessoires suivants :

Gammes de disjoncteurs

Modules

Accessoires

Disjoncteurs MasterPacT MTZ

  • Unité de contrôle MicroLogic X

  • Modules d'interface de communication : interface IFM, interface IFE, serveur IFE et interface EIFE

  • Modules ULP : module IO, afficheur FDM121(1)

Module de sortie M2C

  • Disjoncteurs MasterPacT NT/NW

  • Disjoncteurs ComPacT NS

  • Disjoncteurs PowerPacT à châssis P et R

  • Déclencheurs MicroLogic

  • Modules d'interface de communication : module BCM, module CCM, module BCM ULP, interface IFM, interface IFE, serveur IFE

  • Modules ULP : module IO, afficheur FDM121(1)

Modules de sortie M2C et M6C

  • Disjoncteurs ComPacT NSX

  • Disjoncteurs PowerPacT à châssis H, J et L

  • Unités de contrôle MicroLogic(2)

  • Modules d'interface de communication : module BSCM et module BSCM Modbus SL/ULP, interface IFM, interface , IFE et serveur IFE

  • Modules ULP : module IO, afficheur FDM121(1)

Modules de sortie SDTAM et SDx

(1) Pour l'afficheur FDM121, le logiciel permet seulement de télécharger le micrologiciel et les informations de langue.

(2) Le logiciel EcoStruxure Power Commission 2.20 ou version ultérieure doit être utilisé pour configurer :

  • Les déclencheurs MicroLogic 5/6 avec micrologiciel de version 001.005.001 ou ultérieure

  • Les déclencheurs MicroLogic 7 avec micrologiciel de version 002.002.000 ou ultérieure

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Cliquez ici pour télécharger la dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Principales fonctionnalités

Le logiciel EcoStruxure Power Commission exécute les actions suivantes pour les dispositifs et modules pris en charge :

  • Créer des projets par détection de dispositifs

  • Sauvegarder le projet dans le cloud EcoStruxure Power Commission pour référence

  • Télécharger des réglages sur ou depuis le dispositif

  • Comparer les réglages du projet avec ceux du dispositif

  • Exécuter des actions de commande de façon sécurisée

  • Générer et imprimer les rapports de réglages de dispositifs

  • Effectuer un test du câblage de communication sur l'ensemble du projet et générer et imprimer le rapport de test

  • Visualiser l'architecture de communication entre les dispositifs sur une représentation graphique

  • Afficher les mesures, les journaux et les informations de maintenance

  • Exporter des captures des formes d'onde en cas d'événement de déclenchement (WFC)

  • Afficher le statut de l'appareil et du module IO

  • Afficher les détails des alarmes

  • Acheter, installer, supprimer ou récupérer des Digital Modules

  • Vérifier la compatibilité des micrologiciels du système

  • Installer la dernière version du micrologiciel

  • Effectuer des tests de courbes de déclenchement forcé et de déclenchement automatique

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?