DOCA0213FR-03

Registres Modbus

Tableau de registres communs du jeu de données hérité

Les principales informations nécessaires pour la supervision à distance d’un disjoncteur ComPacT NSX, ComPacT NS, MasterPacT NT/NW ou MasterPacT MTZ sont incluses dans le tableau des registres communs commençant au registre 12000.

Ce tableau compact de 114 registres peut être lu via une seule requête Modbus.

Il contient les informations suivantes :

  • Statut du disjoncteur

  • Causes de déclenchement

  • Valeurs en temps réel des mesures principales : courant, tension, puissance, énergie, distorsion harmonique totale

Le contenu de ce tableau de registres est détaillé à la section Registres communs du jeu de données hérité.

L’utilisation de ces registres communs est vivement recommandée pour optimiser les temps de réponse et simplifier l’utilisation des données.

Format des tables

Les tables de registre se composent des colonnes suivantes :

Adresse 

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

                   
  • Adresse : adresse de registre de 16 bits au format hexadécimal. L’adresse correspond aux données utilisées dans la trame Modbus.

  • Registre : numéro de registre 16 bits en format décimal (registre = adresse + 1).

  • L/E : état de lecture ou d’écriture du registre

    • L : le registre peut être lu en utilisant les fonctions Modbus.

    • E : le registre peut être écrit en utilisant les fonctions Modbus.

    • L/E : le registre peut être lu et écrit en utilisant les fonctions Modbus.

    • LC : le registre peut être lu en utilisant l’interface de commande

    • EC : le registre peut être écrit en utilisant l’interface de commande.

  • Unité : unité de mesure de l’information.

  • Type : type de données de codage (voir la description des types de données ci-dessous).

  • Plage : valeurs permises pour cette variable, généralement un sous-ensemble de ce que permet le format.

  • A/E : types de déclencheur ComPact ou ComPacT NSX MicroLogic pour lesquels le registre est disponible.

    • Type A (ampèremètre) : mesures de courant pour les disjoncteurs ComPact NSX uniquement.

    • Type E (énergie) : mesures de courant, de tension, de puissance et d’énergie pour les disjoncteurs ComPacT ou ComPacT NSX.

  • A/E/P/H : types de déclencheur MasterPacT NT/NW et ComPacT NS MicroLogic pour lesquels le registre est disponible.

    • Type A (ampèremètre) : Mesures de courant

    • Type E (énergie) : mesures de courant, de tension, de puissance et d’énergie

    • Type P (puissance) : mesures de courant, de tension, de puissance, d’énergie et protection avancée

    • Type H (harmonique) : mesures de courant, de tension, de puissance, d’énergie, de qualité de l’énergie et protection avancée

  • X : registre disponible dans l’unité de contrôle MicroLogic X pour disjoncteurs MasterPacT MTZ lorsque le jeu de données hérité Modbus Digital Module a été acheté et installé sur l’unité de contrôle MicroLogic X.

  • Description : Fournit des informations sur le registre et les restrictions qui s’appliquent.

Types de données

Types de données

Description

Plage

INT16U

Entier de 16 bits non signé

0 à 65535

INT16

Entier de 16 bits signé

-32768 à +32767

INT32U

Entier de 32 bits non signé

0 à 4 294 967 295

INT32

Entier de 32 bits signé

-2 147 483 648 à +2 147 483 647

Format big-endian

Les variables INT32 et INT32U sont stockées au format big-endian : le registre de poids fort est transmis d’abord, le registre de poids faible est transmis ensuite.

Les variables INT32 et INT32U sont constituées de variables INT16U.

Voici les formules de calcul de la valeur décimale de ces variables :

  • INT32: (0-bit31)x231 + bit30x230 + bit29x229 + ...bit1x21 + bit0x20

  • INT32U: bit31x231 + bit30x230 + bit29x229 + ...bit1x21 + bit0x20

Exemple :

L’énergie réactive du jeu de données hérité est une variable INT32 codée dans les registres 12052 à 12053.

Si les valeurs des registres sont :

  • Registre 12052 = 0xFFF2 = 0x8000 + 0x7FF2 ou 32754

  • Registre 12053 = 0xA96E ou 43374 comme variable INT16U et -10606 comme variable INT16 (utilisez la valeur INT16U pour calculer la valeur de l’énergie réactive).

L’énergie réactive est égale à (0-1)x231 + 32754x216 + 43374x20 = -874130 kVARh.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?