DOCA0213FR-03

Paramètres réseau IP

Paramètres réseau

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x27FF–0x2800

10240-10241

L

INT32

0–1

Mode de configuration du réseau :

  • 0 = IPv4 uniquement

  • 1 = IPv4 et IPv6

Paramètres IPv4

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2823–0x2824

10276-10277

L-EC

INT32U

0-2

Mode d'acquisition d'adresse IPv4, défini à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :

  • 0 = Statique

  • 1 = BootP

  • 2 = DHCP

0x2825–0x2826

10278-10279

L

INT32U

Etat de l'acquisition des adresses IPv4 :

  • 0 = Acquisition IP réussie

  • 1 = Acquisition IP en cours

  • 2 = Acquisition d'adresse IP dupliquée

  • 3 = Erreur d'acquisition IP

0x2827–0x2828

10280-10281

L-EC

INT32U

Adresse IPv4 de l'interface de communication IFE

Exemple : 169.254.1.1

Registre 10280 = 0xA9FE

Registre 10281 = 0x0101

0x2829–0x282A

10282-10283

L-EC

INT32U

Masque de sous-réseau IPv4

Exemple : 255.255.0.0

Registre 10282 = 0xFFFF

Registre 10283 = 0x0000

0x282B–0x282C

10284-10285

L-EC

INT32U

Adresse IPv4 de passerelle par défaut

Exemple : 169.154.1.1

Registre 10284 = 0xA9FE

Registre 10285 = 0x0101

0x282D–0x2846

10286–10311

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?