DOCA0213FR-03

Interface de commande

Description générale

L’interface de commande sert à :

  • envoyer des commandes distantes.

  • envoyer des commandes de contrôle à distance.

Les commandes distantes sont des commandes non intrusives. Elles ne sont pas protégées par un mot de passe et sont toujours activées.

Les commandes de contrôle à distance sont des commandes intrusives. Elles peuvent présenter un danger pour le personnel situé près du disjoncteur ou peuvent provoquer des dommages de l’équipement si les paramètres de protection sont modifiés. Par conséquent, les commandes de contrôle à distance sont :

  • protégées par un mot de passe lorsqu’un mot de passe est requis dans la commande ;

  • protégées par la configuration :

    • avec le module BSCM Modbus SL/ULP, les commandes de contrôle à distance sont activées lorsque le paramètre de cadenas distant est configuré sur Activé à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

    • avec l’interface de communication IFM, les commandes de contrôle à distance sont activées lorsque le commutateur de verrouillage de l’interface IFM est en position ouverte.

    • avec l’interface de communication IFE, les commandes de contrôle à distance sont activées lorsque le commutateur de verrouillage de l’interface IFE est en position ouverte.

    • avec l’interface EIFE, les commandes de contrôle à distance sont activées lorsque le mode de commande intrusif est déverrouillé par la configuration EIFE à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Chaque commande possède un code spécifique. Par exemple, le code de commande 904 correspond à la commande d’ouverture du disjoncteur.

Exécution d’une commande

Suivez ces étapes pour exécuter une commande :

Étape

Action

1

Charger une mémoire tampon.

2

Écrire ce tampon avec une requête d’écriture (fonction Modbus 16) en commençant au registre 8000.

3

Lire le registre 8021 d’état de la commande et attendre que son contenu indique que la commande est encore en cours d’exécution (0x0003).

4

Lire le registre de code de commande 8020 :

  • si le contenu du registre 8020 est le code de commande saisi dans le registre 8000 à l’étape 2, passer à l’étape suivante.

  • si le contenu du registre 8020 est différent du code de commande saisi dans le registre 8000 à l’étape 2, recommencer à l’étape 1.

5

Lire l’identifiant du code d’erreur dans le bit de poids faible (LSB) du registre 8021 :

  • Si le LSB est différent de 0, la commande a échoué. Vérifier le code d’erreur pour en comprendre la cause (voir le paragraphe suivant). Par exemple, si le registre 8021 renvoie la valeur 4609 (0x1201), le code d’erreur est 1, ce qui signifie que le mot de passe n’est pas correct (droits d’utilisateur insuffisants).

  • Si le LSB = 0, la commande s’est exécutée sans erreur.

NOTE: L’application Modbus attend la fin d’exécution d’une commande avant d’envoyer sa commande suivante. En cas d’absence de réponse, l’application Modbus peut envoyer à nouveau la commande. Dans ce cas, la première commande est automatiquement annulée.

Diagramme de commande

Le diagramme ci-dessous indique les étapes à suivre pour exécuter une commande :

Structure des données de commande

L’interface de commande utilise les registres 8000 à 8149 :

  • Les paramètres d’entrée d’une commande sont écrits dans les registres 8000 à 8015. Les registres 8016 à 8019 sont réservés.

  • Les données renvoyées après l’exécution de la commande sont écrites dans les registres 8020 à 8149.

Les paramètres d’entrée d’une commande sont détaillés dans le tableau suivant :

Adresse

Registre

Description

Commentaires

0x1F3F

8000

Code de commande

Une écriture dans ce registre déclenche l’exécution de la commande avec les paramètres des registres suivants.

0x1F40

8001

Longueur des paramètres

Nombre d’octets utilisés pour les paramètres incluant celui-ci (de 10 à 30). Cette valeur est fournie pour chaque commande.

0x1F41

8002

Destination

Une valeur constante fournie pour chaque commande.

Réglage d’usine = 0x0000

0x1F42

8003

Type de sécurité

Une valeur constante fournie pour chaque commande:

  • 0 pour les commandes non intrusives non protégées par mot de passe ;

  • 1 pour les commandes intrusives protégées par mot de passe.

0x1F43

0x1F44

8004

8005

Mot de passe

Le mot de passe se compose de 4 octets ASCII.

Le mot de passe à utiliser dépend de la commande.

Cette information est fournie pour chaque commande.

0x1F45–0x1F4E

8006-8015

Paramètres supplémentaires

Les paramètres supplémentaires définissent le mode d’exécution de la commande. Certaines commandes ne possèdent aucun paramètre supplémentaire.

0x1F4F

8016

Réservé

Doit être défini sur 0 (réglage d’usine).

0x1F50

8017

Réservé

Doit être défini sur 8019 (réglage d’usine).

0x1F51

8018

Réservé

Doit être défini sur 8020 (réglage d’usine).

0x1F52

8019

Réservé

Doit être défini sur 8021 (réglage d’usine).

Les données renvoyées après l’exécution de la commande sont détaillées dans le tableau suivant :

Adresse

Registre

Description

Commentaires

0x1F53

8020

Dernier code de commande

Lorsque la commande a été exécutée, ce registre conserve le dernier code de commande.

0x1F54

8021

Statut de la commande

Lorsque la commande quitte l’état occupé, ce registre contient le code de fin.

0x1F55

8022

Taille de la mémoire tampon de données

Nombre d’octets renvoyés.

0x1F56–0x1FD4

8023-8149

Mémoire tampon de données

Valeurs retournées. Ce registre est vide si le registre précédent est 0.

État de la commande

Lorsque la commande réussit, son état est 0.

Lorsque la commande est en cours, son état est 3.

Lorsque la commande génère une erreur, son registre d’état contient :

  • LSB : code d’erreur

  • MSB : adresse du module qui génère l’erreur

Module renvoyant le résultat de la commande

Le tableau ci-dessous répertorie les adresses des modules :

Adresse du module

Module

1 (0x01)

Interface de maintenance USB

2 (0x02)

Affichage ULP FDM121 pour un disjoncteur

3 (0x03)

Interface de communication IFM Modbus SL pour un disjoncteur

17 (0x11)

Module BSCM ou module BSCM Modbus SL/ULP pour ComPacT NSX

18 (0x12)

Module de communication du disjoncteur BCM ULP pour MasterPacT NT/NW et ComPacT NS

20 (0x14)

Déclencheur MicroLogic du disjoncteur ComPacT NSX

21 (0x15)

Unité de contrôle MicroLogic de MasterPacT MTZ

32 (0x20)

Module d’application d’entrée/sortie pour un disjoncteur IO 1

33 (0x21)

Module d’application d’entrée/sortie pour un disjoncteur IO 2

34 (0x22)

  • Interface de communication Ethernet IFE pour un disjoncteur

  • Serveur de tableau Ethernet IFE

NOTE: Les déclencheurs MicroLogic des disjoncteurs MasterPacT NT/NW et ComPacT NS ne disposent pas d’une adresse de module IMU.

Résultat de la commande

Le tableau suivant répertorie les codes correspondant au résultat de la commande.

Code

Description

0 (0x00)

Commande réussie

1 (0x01)

Droits utilisateur insuffisants (mot de passe incorrect)

2 (0x02)

Violation d’accès (commutateur de verrouillage IFM verrouillé ou commutateur de verrouillage IFE verrouillé et mode de commande intrusif verrouillé).

3 (0x03)

Accès en lecture impossible

4 (0x04)

Accès en écriture impossible

5 (0x05)

Impossible d’exécuter le service (commutateur de verrouillage IFM verrouillé)

6 (0x06)

Mémoire insuffisante

7 (0x07)

Mémoire attribuée insuffisante

8 (0x08)

Ressource indisponible

9 (0x09)

Ressource inexistante

10 (0x0A)

Ressource existante

11 (0x0B)

Ressource hors service

12 (0x0C)

Accès hors de la mémoire disponible

13 (0x0D)

Chaîne trop longue

14 (0x0E)

Mémoire tampon insuffisante

15 (0x0F)

La mémoire tampon est trop volumineuse

16 (0x10)

Argument d’entrée hors limites

17 (0x11)

Niveau de sécurité demandé non pris en charge

18 (0x12)

Composant demandé non pris en charge

19 (0x13)

Commande non prise en charge

20 (0x14)

Argument d’entrée incluant une valeur non prise en charge

21 (0x15)

Erreur interne pendant la commande

22 (0x16)

Délai d’expiration pendant la commande

23 (0x17)

Erreur de somme de contrôle pendant la commande

24 (0x18)

Destination non prise en charge

151 (0x97)

Disjoncteur déclenché, réinitialiser avant les commandes

152 (0x98)

Le disjoncteur est déjà fermé

153 (0x99)

Le disjoncteur est déjà ouvert

154 (0x9A)

Disjoncteur déjà réinitialisé

155 (0x9B)

Actionneur en mode manuel

156 (0x9C)

Actionneur absent

157 (0x9D)

Configuration ASIC incorrecte

158 (0x9E)

Commande précédente en cours d’exécution

159 (0x9F)

Interdit de réinitialiser la commande

160 (0xA0)

Mode d’inhibition sur

169 (0xA9)

Déjà à l’état demandé

170 (0xAA)

Impossible d’attribuer des valeurs de présélection aux compteurs

171 (0xAB)

Commande de sortie rejetée, déjà attribuée

172 (0xAC)

Émetteur non autorisé à effectuer la commande

173 (0xAD)

Mode non pertinent avec la commande demandée

174 (0xAA)

La clé de session n’est pas valide

175 (0xAF)

En dehors de la session

176 (0xB0)

Session déjà ouverte

177 (0xB1)

Aucune session ouverte

178 (0xB2)

Aucun paramètre valide n’a été envoyé

180 (0xB4)

Composant sans fil non démarré

190 (0xBE)

Lire et obtenir une valeur incorrecte

191 (0xBF)

Licence non installée

Commande non prise en charge

Ce guide décrit les commandes disponibles pour chaque module IMU doté de la dernière version de micrologiciel. Lorsqu’une commande décrite dans ce guide n’est pas implémentée dans un module IMU équipé d’une version de micrologiciel antérieure, l’état de la commande est renvoyé avec le code d’erreur 19 (0x13) (commande non prise en charge).

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel des modules IMU à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?