DOCA0213FR-03

Description du matériel

Description

A Ports de communication RJ45 Ethernet 1 et Ethernet 2

B Bornier d'alimentation 24 VCC

C Code QR pour l'accès aux informations produit

D Voyants (LED) de communication Ethernet

E Voyant (LED) d'état du module

F Voyant (LED) d'état du réseau

G Capot transparent scellable

H Bouton de réinitialisation

I Voyant (LED) d'état ULP

J Bouton de test (accessible avec capot fermé)

K Dispositif de verrouillage

L Voyant d'état du trafic Modbus (serveur IFE uniquement)

M Etiquette de nom d'équipement

N Deux ports ULP RJ45

O Connexion à la terre

Pour plus d'informations concernant l'installation, reportez-vous à l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric à l'adresse suivante : QGH13473.

Montage

L'interface de communication IFE se monte sur un rail DIN. L'accessoire de liaison permet de connecter plusieurs interfaces de communication IFM à un serveur IFE sans câblage supplémentaire.

NOTE: Cette fonctionnalité de liaison est disponible uniquement pour le serveur IFE de référence LV434002.

Alimentation 24 VCC

L'interface de communication IFE doit toujours être alimentée en 24 VCC. L'alimentation des interfaces de communication IFM liées à un serveur IFE est fournie par le serveur IFE. Il n'est donc pas nécessaire de les alimenter séparément.

Il est recommandé d'utiliser une alimentation homologuée UL à tension limitée/courant limité ou une alimentation de classe 2 de 24 VCC, 3 A maximum.

NOTE: Pour le raccordement à une alimentation 24 VCC, utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

Voyants à LED de la communication Ethernet

Les voyants à LED bicolores de la communication Ethernet indiquent l'état des ports Ethernet ETH1 et ETH2.

Indication du voyant à LED

Description de l'état

Eteint

Pas d'alimentation au pas de liaison

Jaune fixe

10 Mbits/s, liaison établie et aucune activité

Jaune clignotant

10 Mbits/s, activité en cours

Vert fixe

100 Mbits/s, liaison établie et aucune activité

Vert clignotant

100 Mbits/s, activité en cours

LED d’état du module

Le voyant à LED bicolore d'état du module indique l'état de l'interface de communication IFE.

Indication du voyant à LED

Description de l'état

Action

Eteint

Absence d'alimentation

Aucune

Vert fixe

Interface de communication IFE opérationnelle

Aucune

Vert clignotant (allumé durant 250 ms, éteint durant 250 ms)

Page Web de contrôle masquée disponible

Aucune

Vert clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms)

Micrologiciel de l'interface de communication IFE endommagé

Contactez votre service Schneider Electric local pour obtenir de l'aide.

Rouge clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms)

Interface de communication IFE en mode dégradé

Remplacez le module ULP lors de la prochaine opération de maintenance.

Rouge fixe

Interface de communication IFE hors service

Aucune

Vert/rouge clignotant (vert durant 1 s, rouge durant 1 s)

Mise à jour de Firmware en cours

Aucune

Vert/rouge clignotante (verte pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms)

Autotest en cours

Aucune

Voyant LED d'état du réseau

Le voyant LED bicolore de l'état du réseau indique l'état du réseau Ethernet.

Signalisation par voyant LED

Description de l'état

Eteint

Aucune alimentation ou pas d'adresse IP

Verte fixe

Adresse IP valide

Rouge fixe

Adresse IP dupliquée

Vert/rouge clignotant (vert durant 250 ms, rouge durant 250 ms)

Autotest en cours

Orange fixe

Erreur dans la configuration IP

Voyant à LED du trafic sur la ligne série Modbus

Le voyant à LED jaune du trafic sur la ligne série Modbus indique qu'il y a émission ou réception sur le réseau de ligne série Modbus via le serveur IFE.

Le voyant à LED est allumé lors de la transmission et de la réception des messages. Le voyant à LED est éteint dans le cas contraire.

NOTE: Le voyant est éteint sur l'interface de communication IFE (référence LV434001).

Adresse Modbus

L'interface de communication IFE accepte l'adresse Modbus de l'IMU à laquelle elle est connectée.

L'adresse Modbus est 255 et ne peut pas être modifiée.

Commutateur de verrouillage

Le commutateur de verrouillage situé sur la face avant de l'interface de communication IFE permet d'activer ou de désactiver la possibilité d'envoyer des commandes de contrôle à distance sur le réseau Ethernet vers l'interface de communication IFE et les autres modules de l'IMU.

  • Si la flèche pointe vers le cadenas ouvert (réglage d'usine), les commandes de contrôle à distance sont activées.

  • Si la flèche pointe vers le cadenas fermé, les commandes de contrôle à distance sont désactivées.

    La seule commande à distance qui reste activée lorsque la flèche pointe vers le cadenas fermé est la définition de l'heure absolue.

Bouton de test

Le bouton de test a deux fonctions, selon la durée de la pression qui lui est appliquée.

Plage de temps

Fonction

1 à 5 s

Teste la connexion entre tous les modules ULP pendant 15 s.

10 à 15 s

Active le mode de configuration cachée.

NOTE: le mode de configuration cachée n'est pas activé si le bouton est maintenu enfoncé pendant plus de 15 s.

Bouton de réinitialisation

Lorsque le bouton de réinitialisation est maintenu enfoncé pendant 1 à 5 secondes, il force le mode d'acquisition IP sur le paramètre par défaut d'usine (DHCP).

LED d'état ULP

La ULP jaune d'état LED indique le mode du module ULP.

Voyant ULP

Mode

Action

Nominal

Aucune

Conflit

Supprimer le module ULP excédentaire

Dégradé

Remplacer le module ULP lors de l'opération de maintenance suivante

Test

Aucune

Conflit de firmware non critique

Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier la compatibilité du firmware et du matériel et suivre les actions recommandées

Conflit de matériel non critique

Conflit de configuration

Installer les fonctionnalités manquantes

Conflit de firmware critique

Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivre les actions recommandées

Conflit de matériel critique

Arrêt

Remplacer le module ULP

Hors tension

Vérifier l'alimentation électrique

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?