DOCA0213FR-03

Test de communication

Pour tester la communication de ligne série sur les différents disjoncteurs, il est recommandé d'utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Si un PC exécutant EcoStruxure Power Commission (EPC) et connecté sur le réseau Modbus est capable de lire les données de l'IMU, la communication est établie. Voir l'aide en ligne du logiciel EcoStruxure Power Commission.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?