DOCA0213FR-03

Liste des commandes et des codes d'erreur du module BSCM

Liste des commandes

Le tableau suivant répertorie les commandes de module BSCM disponibles, avec les codes de commande et les profils utilisateurs correspondants. Suivez le lien procédures d'exécution.

Commande

Code de commande

Profil utilisateur

Ouvrir le disjoncteur Ouvrir le disjoncteur

904

Administrateur ou Opérateur

Fermer le disjoncteur Fermer le disjoncteur

905

Administrateur ou Opérateur

Réinitialiser le disjoncteur Réinitialiser le disjoncteur

906

Administrateur ou Opérateur

Activer/inhiber la commande de fermeture Activation/inhibition de la commande de fermeture d'un disjoncteur

910

Administrateur ou Opérateur

Activer/désactiver la réinitialisation automatique Activer/désactiver la réinitialisation automatique

42636

Administrateur

Activer/désactiver la réinitialisation même si SDE Activer/désactiver la réinitialisation même si SDE

42637

Administrateur

Prérégler les compteurs Prérégler les compteurs

42638

Administrateur

Paramétrer les seuils Configurer les seuils

42639

Administrateur

Codes d'erreur

Les codes d'erreur générés par les commandes du module BSCM sont renvoyés dans le registre 8021. En plus des codes d'erreur génériques , les commandes du BSCM génèrent les codes d'erreur suivants :

Code d’erreur

Description

4363 (0x110B)

Le module BSCM est hors service.

4503 (0x1197)

Le disjoncteur est déclenché. Il doit être réinitialisé avant la commande.

4504 (0x1198)

Le disjoncteur est déjà fermé.

4505 (0x1199)

Le disjoncteur est déjà ouvert.

4506 (0x119A)

Le disjoncteur a déjà été réinitialisé.

4507 (0x119B)

L'actionneur est en mode manuel. Les commandes à distance ne sont pas autorisées.

4508 (0x119C)

L'actionneur n'est pas présent.

4510 (0x119E)

Une commande antérieure est toujours en cours d'exécution.

4511 (0x119F)

La commande de réinitialisation est interdite lorsque SDE est défini.

4512 (0x11A0)

L'inhibition de la commande de fermeture est activée.

Tout autre code d'erreur positif indique une erreur interne.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?