DOCA0213FR-03

Jeu de données standard

Description

Le jeu de données standard contient les informations les plus utiles de chaque module IMU dans un seul tableau. Le jeu de données standard est disponible dans les registres 32000 à 32341. Il peut être lu avec trois requêtes de lecture.

Chaque module IMU met régulièrement à jour les valeurs dans les registres du jeu de données.

Le temps de réponse des requêtes dans les registres du jeu de données standard est plus court que le temps de réponse des requêtes dans les registres des appareils. Par conséquent, il est recommandé de lire les registres du jeu de données standard au lieu des registres de l’appareil, afin d’améliorer les performances globales du système Recommandations de programmation avec Modbus.

Le jeu de données standard peut être utilisé avec :

  • l’interface de communication Ethernet IFE pour un disjoncteur

  • le serveur de tableau Ethernet IFE

  • l’interface de communication Modbus SL IFM pour un disjoncteur

  • Le module BSCM Modbus SL/ULP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?