DOCA0213FR-03

Registres communs du jeu de données hérité

Registre d’état du disjoncteur

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Bit

Description

0x2EDF

12000

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Validité de chaque bit du registre d’état du disjoncteur.

0x2EE0

12001

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Registre d’état du disjoncteur

A/E

A/E/P/H

X

0

Contact de signalisation d’état OF

0 = Le disjoncteur est ouvert.

1 = Le disjoncteur est fermé.

A/E

A/E/P/H

X

1

Contact de signalisation de déclenchement SD

0 = le disjoncteur n’est pas déclenché.

1 = le disjoncteur est déclenché suite à un défaut électrique, à l’action d’un déclencheur shunt ou à la pression d’un bouton-poussoir de déclenchement.

Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs MasterPacT NT/NW et ComPacT NS avec Commande électrique.

A/E

A/E/P/H

X

2

Contact de signalisation de déclenchement sur défaut SDE

0 = le disjoncteur n’est pas déclenché sur un défaut électrique.

1 = le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique (y compris test de défaut à la terre et test différentiel).

A/E/P/H

X

3

Contact à ressort armé CH (uniquement avec MasterPacT)

0 = ressort désarmé

1 = ressort armé

Bit toujours égal à 0 pour le disjoncteur ComPacT NS.

4

Réservé

A/E/P/H

X

5

Contact prêt à fermer PF (uniquement avec MasterPacT)

0 = Non prêt à fermer

1 = Prêt à fermer

Bit toujours égal à 0 pour le disjoncteur ComPacT NS.

A/E/P/H

X

6

Distinction entre ComPacT NS et MasterPacT NT/NW

0 = ComPacT NS

1 = MasterPacT NT/NW

7–14

Réservé

A/E

X

15

Disponibilité des données

Si ce bit est à 1, tous les autres bits du registre sont insignifiants.

Registres d’état IO

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Bit

Description

0x2EE1

12002

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Statut du module IO 1

0

Statut de l’entrée 1

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

1

Statut de l’entrée 2

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

2

Statut de l’entrée 3

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

3

Statut de l’entrée 4

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

4

Statut de l’entrée 5

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

5

Statut de l’entrée 6

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

6

Statut de la sortie 1

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

7

Statut de la sortie 2

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

8

Statut de la sortie 3

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

9-14

Réservé

15

Disponibilité des données

Si ce bit est à 1, tous les autres bits du registre sont insignifiants.

0x2EE2

12003

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Statut du module IO 2

0

Statut de l’entrée 1

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

1

Statut de l’entrée 2

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

2

Statut de l’entrée 3

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

3

Statut de l’entrée 4

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

4

Statut de l’entrée 5

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

5

Statut de l’entrée 6

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

6

Statut de la sortie 1

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

7

Statut de la sortie 2

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

8

Statut de la sortie 3

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

9-14

Réservé

15

Disponibilité des données

Si ce bit est à 1, tous les autres bits du registre sont insignifiants.

Cause de déclenchement

Le registre de cause de déclenchement fournit des informations sur la cause du déclenchement pour les fonctions de protection standard. Si un bit lié à un déclenchement est défini sur 1 dans le registre des causes de déclenchement, cela signifie qu’un déclenchement s’est produit et n’a pas été acquitté.

  • Pour les déclencheurs MicroLogic des disjoncteurs ComPacT NSX, le bit de cause de déclenchement est réinitialisé en appuyant deux fois sur la touche OK (clavier du déclencheur MicroLogic) pour valider et confirmer.

  • Pour les déclencheurs MicroLogic A/E/P/H des disjoncteurs MasterPacT NT/NW et ComPacT NS, le bit de cause de déclenchement est réinitialisé dès que le disjoncteur est refermé.

  • Pour les unités de contrôle MicroLogic X des disjoncteurs MasterPacT MTZ, le bit de cause de déclenchement est réinitialisé en appuyant sur le bouton de test/acquittement (situé à côté des voyants de cause de déclenchement sur l’unité de contrôle MicroLogic X). Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 à 15 secondes pour réinitialiser toutes les causes de déclenchement.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Bit

Description

0x2EE3

12004

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Cause du déclenchement pour les fonctions de protection standard

A/E

A/E/P/H

X

0

Protection long retard Ir

A/E

P/H

X

1

Protection court retard Isd

A/E

X

1

Protection court retard Isd ou protection instantanée Ii

A/E

P/H

X

2

Protection instantanée Ii

A/E

A/E/P/H

X

3

Protection contre les défauts à la terre Ig

E

A/P/H

X

4

Protection différentielle IΔn

A/E

A/E/P/H

X

5

Protection instantanée et intégrée de :

  • MasterPacT NT06L1, NT08L1, NT10L1 et équivalent ComPacT NS

  • ComPacT NSX

A/E

X

6

Panne interne (STOP)

A/E

Autres protections ou protection instantanée intégrée

P/H

Panne interne (température)

A/E/P/H

7

Panne interne (surtension)

P/H

X

8

Autre protection (voir registre 12005)

E

9

Instantané avec protection différentielle sur le déclencheur.

E

10

Protection du moteur contre les déséquilibres

E

11

Protection du moteur contre les blocages

E

12

Protection du moteur contre les sous-charges

E

13

Protection du moteur contre le démarrage long

A/E

14

Protection contre les déclenchements réflexes

A/E

A/E/P/H

X

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

0x2EE4

12005

L

INT16U

P/H

X

Causes de déclenchement pour les fonctions de protection avancée

P/H

0

Déséquilibre de courant

P/H

1

Surintensité sur phase 1

P/H

2

Surintensité sur phase 2

P/H

3

Surintensité sur phase 3

P/H

4

Surintensité sur neutre

P/H

X

5

Sous-tension

P/H

X

6

Surtension

P/H

7

Déséquilibre de tension

P/H

8

Surpuissance

P/H

X

9

Puissance déwattée

P/H

X

10

Sous-fréquence

P/H

X

11

Surfréquence

P/H

12

Rotation des phases

P/H

13

Délestage de charge en fonction du courant

P/H

14

Délestage de charge en fonction de la puissance

P/H

X

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

0x2EE5–0x2EE6

12006–12007

Réservé

Dépassement des points de consigne de la protection

Les registres de point de consigne d’alarme donnent des informations sur le dépassement des points de consigne de protection standard et avancée. Un bit est à 1 quand un point de consigne a été dépassé, même si le délai de temporisation n’a pas expiré.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Bit

Description

0x2EE7

12008

L

INT16U

A/E

P/H

Dépassement des points de consigne de la protection standard

A/E

P/H

0

Seuil de déclenchement de la protection long retard

1–14

Réservé

A/E

P/H

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

0x2EE8

12009

L

INT16U

P/H

Dépassement des points de consigne de la protection avancée

P/H

0

Déséquilibre de courant

P/H

1

Courant maximum sur la phase 1

P/H

2

Courant maximum sur la phase 2

P/H

3

Courant maximum sur la phase3

P/H

4

Courant maximum sur le neutre

P/H

5

Tension minimum

P/H

6

Tension maximum

P/H

7

Déséquilibre de tension

P/H

8

Puissance maximum

P/H

9

Puissance déwattée

P/H

10

Fréquence minimum

P/H

11

Fréquence maximum

P/H

12

Rotation des phases

P/H

13

Délestage de charge en fonction du courant

P/H

14

Délestage de charge en fonction de la puissance

P/H

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

0x2EE9

12010

L

INT16U

P/H

Suite du registre précédent

P/H

0

Alarme de défaut à la terre

E

P/H

1

Alarme de fuite à la terre

2–14

Réservé

P/H

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

Alarmes

Le registre d’alarme donne des informations sur les pré-alarmes et les alarmes définies par l’utilisateur. Un bit est mis à 1 dès qu’une alarme est active.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Bit

Description

0x2EEA

12011

L

INT16U

A/E

X

Registre de pré-alarme

A/E

X

0

Pré-alarme de la protection long retard (PAL Ir)

E

1

Pré-alarme de la protection différentielle (PAL IΔn)

X

Alarme de fuite à la terre(1)

A/E

2

Pré-alarme de la protection Terre (PAL Ig)

X

Alarme de défaut à la terre(2)

3–14

Réservé

A/E

X

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

0x2EEB

12012

L

INT16U

A/E

Registre des alarmes définies par l’utilisateur

A/E

0

Alarme 201 définie par l’utilisateur

A/E

1

Alarme 202 définie par l’utilisateur

A/E

2

Alarme 203 définie par l’utilisateur

A/E

3

Alarme 204 définie par l’utilisateur

A/E

4

Alarme 205 définie par l’utilisateur

A/E

5

Alarme 206 définie par l’utilisateur

A/E

6

Alarme 207 définie par l’utilisateur

A/E

7

Alarme 208 définie par l’utilisateur

A/E

8

Alarme 209 définie par l’utilisateur

A/E

9

Alarme 210 définie par l’utilisateur

10–14

Réservé

A/E

15

Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

0x2EEC– 0x2EEE

12013–12015

Réservé

(1) Valeur disponible sur l’unité de contrôle MicroLogic 7.0 X uniquement si le module numérique ANSI 51N/51G – Alarme défaut terre est installé.

(2) Valeur disponible sur l’unité de contrôle MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X uniquement si le module numérique ANSI 51N/51G – Alarme défaut terre est installé.

Courant

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x2EEF

12016

L

A

INT16U

0–32767

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace sur la phase 1 : I1

0x2EF0

12017

L

A

INT16U

0–32767

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace sur la phase 2 : I2

0x2EF1

12018

L

A

INT16U

0–32767

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace sur la phase 3 : I3

0x2EF2

12019

L

A

INT16U

0–32767

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace sur le neutre : IN (Enfoncé) (1)

0x2EF3

12020

L

A

INT16U

0–32767

A/E

A/E/P/H

X

Valeur maximum de I1, I2, I3 et IN (Enfoncé)

0x2EF4

12021

L

%Ig

INT16U

0–32767

A/E

A/E/P/H

X

Courant de défaut de la terre Ig (2)

0x2EF5

12022

L

%lΔn

INT16U

0-32767

E

A/P/H

X

Courant de perte à la terre IΔn (3)

(1) Cette valeur n’est pas accessible pour les applications de moteur et dans les cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de courant de neutre externe (ENCT).

(2) Cette valeur est disponible uniquement :

  • Pour les unités de contrôle MicroLogic 6.0 X des MasterPacT MTZ, exprimée en pourcentage de Ig pick-up

  • Pour les déclencheurs MicroLogic 6.0 des MasterPacT NT/NW et ComPacT NS, exprimée en pourcentage de Ig pick-up

  • Pour les déclencheurs MicroLogic 6.2 et 6.3 des ComPacT NSX, exprimée en pourcentage de Ig pick-up

(3) Cette valeur est disponible uniquement :

  • Pour les unités de contrôle MicroLogic 7.0 X des MasterPacT MTZ, exprimée en pourcentage du seuil lΔn

  • Pour les déclencheurs MicroLogic 7.0 des MasterPacT NT/NW et ComPacT NS, exprimée en pourcentage du seuil lΔn

  • Pour les déclencheurs MicroLogic 7.2 et 7.3 des ComPacT NSX, exprimée en pourcentage du seuil lΔn

Valeur de courant maximum

Les valeurs de courant maximum sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x2EF6

12023

L

A

INT16U

0–32767

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace maximum sur la phase 1 : I1

0x2EF7

12024

L

A

INT16U

0–32767

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace maximum sur la phase 2 : I2

0x2EF8

12025

L

A

INT16U

0–32767

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace maximum sur la phase 3 : I3

0x2EF9

12026

L

A

INT16U

0–32767

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace maximum sur le neutre : IN (Enfoncé) (1)

0x2EFA

12027

L

A

INT16U

0–32767

A/E

A/E/P/H

X

Courant efficace maximum des 4 registres précédents

0x2EFB

12028

L

%Ig

INT16U

0–32767

A/E

A/E/P/H

X

Courant de défaut à la terre maximum Ig (2)

0x2EFC

12029

L

%lΔn

INT16U

0-32767

E

A/P/H

X

Courant de fuite à la terre maximum(3)

(1) Cette valeur n’est pas accessible pour les applications de moteur et dans les cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de courant de neutre externe (ENCT).

(2) Cette valeur est disponible uniquement :

  • Pour les unités de contrôle MicroLogic 6.0 X des MasterPacT MTZ, exprimée en pourcentage de Ig pick-up

  • Pour les déclencheurs MicroLogic 6.0 des MasterPacT NT/NW et ComPacT NS, exprimée en pourcentage de Ig pick-up

  • Pour les déclencheurs MicroLogic 6.2 et 6.3 des ComPacT NSX, exprimée en pourcentage de Ig pick-up

(3) Cette valeur est disponible uniquement :

  • Pour les unités de contrôle MicroLogic 7.0 X des MasterPacT MTZ, exprimée en pourcentage du seuil lΔn

  • Pour les déclencheurs MicroLogic 7.0 des MasterPacT NT/NW et ComPacT NS, exprimée en pourcentage du seuil lΔn

  • Pour les déclencheurs MicroLogic 7.2 et 7.3 des ComPacT NSX, exprimée en pourcentage du seuil lΔn

Tension

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x2EFD

12030

L

V

INT16U

0-1200

E

E/P/H

X

Tension phase à phase efficace U12

0x2EFE

12031

L

V

INT16U

0-1200

E

E/P/H

X

Tension phase à phase efficace V23

0x2EFF

12032

L

V

INT16U

0-1200

E

E/P/H

X

Tension phase à phase efficace V31

0x2F00

12033

L

V

INT16U

0-1200

E

E/P/H

X

Tension phase à neutre efficace V1N(1)

0x2F01

12034

L

V

INT16U

0-1200

E

E/P/H

X

Tension phase à neutre efficace V2N(1)

0x2F02

12035

L

V

INT16U

0-1200

E

E/P/H

X

Tension phase à neutre efficace V3N(1)

(1) Cette valeur n’est pas accessible pour les applications de moteur et dans les cas cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de tension de neutre externe (ENVT).

Fréquence

Lorsque le déclencheur MicroLogic ne peut pas calculer la fréquence, il renvoie le message Not Evaluated = 32768 (0x8000).

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x2F03

12036

L

0,1 Hz

INT16U

400-600

E

P/H

X

Fréquence

0x2F04

12037

L

0,1 Hz

INT16U

400-600

E

P/H

X

Fréquence maximum (1)

(1) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Puissance

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x2F05

12038

L

0,1 kW

INT16

-32767–+32767

E

E/P/H

X

Puissance active sur la phase 1 : P1 (1) (2)

0x2F06

12039

L

0,1 kW

INT16

-32767–+32767

E

E/P/H

X

Puissance active sur la phase 2 : P2 (1) (2)

0x2F07

12040

L

0,1 kW

INT16

-32767–+32767

E

E/P/H

X

Puissance active sur la phase3 : P3 (1) (2)

0x2F08

12041

L

0,1 kW

INT16

-32767–+32767

E

E/P/H

X

Puissance active totale : Ptot (2)

0x2F09

12042

L

0,1 kVAR

INT16

-32767–+32767

E

E/P/H

X

Puissance réactive sur la phase 1 : Q1 (1) (2)

0x2F0A

12043

L

0,1 kVAR

INT16

-32767–+32767

E

E/P/H

X

Puissance réactive sur la phase 2 : Q2 (1) (2)

0x2F0B

12044

L

0,1 kVAR

INT16

-32767–+32767

E

E/P/H

X

Puissance réactive sur la phase3 : Q3 (1) (2)

0x2F0C

12045

L

0,1 kVAR

INT16

-32767–+32767

E

E/P/H

X

Puissance réactive totale : Qtot (2)

0x2F0D

12046

L

0,1 kVA

INT16U

0-32767

E

E/P/H

X

Puissance apparente sur la phase 1 : S1 (1)

0x2F0E

12047

L

0,1 kVA

INT16U

0-32767

E

E/P/H

X

Puissance apparente sur la phase 2 : S2 (1)

0x2F0F

12048

L

0,1 kVA

INT16U

0-32767

E

E/P/H

X

Puissance apparente sur la phase3 : S3 (1)

0x2F10

12049

L

0,1 kVA

INT16U

0-32767

E

E/P/H

X

Puissance apparente totale : Stot

(1) Cette valeur n’est pas accessible pour les applications de moteur et dans les cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de courant de neutre externe (ENCT).

(2) Le signe de la puissance active et réactive dépend de la configuration :

  • Registre 3316 pour les disjoncteurs ComPacT NSX, ComPacT NS et MasterPacT NT/NW.

  • Registre 8405 pour les disjoncteurs MasterPacT MTZ.

Énergie

L’énergie est stockée dans le format big-endian : le registre de poids fort est transmis en premier, le registre de poids faible ensuite.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x2F11–

0x2F12

12050–

12051

L

kWh

INT32

-1 999 999 999 – +1 999 999 999

E

E/P/H

X

Énergie active : Ep (1)

0x2F13–

0x2F14

12052–

12053

L

kVARh

INT32

-1 999 999 999 – +1 999 999 999

E

E/P/H

X

Énergie réactive : Eq (1)

0x2F15–

0x2F16

12054–

12055

L

kWh

INT32U

0–1 999 999 999

E

P/H

X

Énergie active comptée positivement : EpIn

0x2F17–

0x2F18

12056–

12057

L

kWh

INT32U

0–1 999 999 999

E

P/H

X

Énergie active comptée négativement : EpOut

0x2F19–

0x2F1A

12058–

12059

L

kVARh

INT32U

0–1 999 999 999

E

P/H

X

Énergie réactive comptée positivement : EqIn

0x2F1B–

0x2F1C

12060–

12061

L

kVARh

INT32U

0–1 999 999 999

E

P/H

X

Énergie réactive comptée négativement : EqOut

0x2F1D-0x2F1E

12062–

12063

L

kVAh

INT32U

0–1 999 999 999

E

E/P/H

X

Énergie apparente totale : Es

0x2F1F–

0x2F20

12064–

12065

L

kWh

INT32U

0–1 999 999 999

E

X

Énergie active comptée positivement (non réinitialisable) : EpIn

0x2F21–

0x2F22

12066–

12067

L

kWh

INT32U

0–1 999 999 999

E

X

Énergie active comptée négativement (non réinitialisable) : EpOut

0x2F23–

0x2F2E

12068–

12079

Réservé

(1) Cette valeur est toujours positive avec les déclencheurs MicroLogic E pour disjoncteurs MasterPacT NT/NW et ComPacT NS.

IMPORTANT: Pour le module BSCM Modbus SL/ULP avec la version de micrologiciel 001.000.000, les valeurs d’énergie des registres de 12054 à 12067 sont incorrectes. Ces valeurs ont été exprimées respectivement en Wh, VARh, VAh au lieu de kWh, kVARh et kVAh.

Pour afficher les valeurs d’énergie correctes, il est recommandé de mettre à jour le micrologiciel du module BSCM Modbus SL/ULP à la dernière version.

Le tableau suivant présente des exemples de valeurs d’énergie correctes et incorrectes pour les registres :

Registre Description

Valeur incorrecte avec la version 001.000.000 du micrologiciel

Valeur correcte avec la version ≥ 001.001.000 du micrologiciel

Unité
12054–12055

Énergie active comptée positivement : EpIn

0 0 kWh
12056–12057

Énergie active comptée négativement : EpOut

32000 32 kWh
12058–12059

Énergie réactive comptée positivement : EqIn

20000 20 kVARh
12060–12061

Énergie réactive comptée négativement : EqOut

166000 166 kVARh
12062–12063

Énergie apparente totale : Es

150000 150 kVAh
12064–12065

Énergie active comptée positivement (non réinitialisable) : EpIn

0 0 kWh
12066–12067

Énergie active comptée négativement (non réinitialisable) : EpOut

159000 159 kWh

Valeurs de demande de courant

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x2F2F

12080

L

A

INT16U

0-32767

E

E/P/H

X

Valeur de demande de courant sur la phase 1 : I1 Dmd

0x2F30

12081

L

A

INT16U

0-32767

E

E/P/H

X

Valeur de demande de courant sur la phase 2 : I2 Dmd

0x2F31

12082

L

A

INT16U

0-32767

E

E/P/H

X

Valeur de demande de courant sur la phase3 : I3 Dmd

0x2F32

12083

L

A

INT16U

0-32767

E

E/P/H

X

Valeur de demande de courant sur le neutre : IN (Enfoncé) Dmd (1)

(1) Cette valeur n’est pas accessible pour les applications de moteur et dans les cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de courant de neutre externe (ENCT).

Valeurs de demande de puissance

  • Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l’intervalle de la fenêtre.

  • Pour la fenêtre glissante,

    • Si la durée configurée de la fenêtre est inférieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 15 secondes.

    • Si la durée configurée de la fenêtre est supérieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 1 minute.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x2F33

12084

L

0,1 kW

INT16U

0-32767

E

E/P/H

X

Demande de puissance active totale : P Dmd

0x2F34

12085

L

0,1 kVAR

INT16U

0-32767

E

P/H

X

Demande de puissance réactive totale : Q Dmd

0x2F35

12086

L

0,1 kVA

INT16U

0-32767

E

P/H

X

Demande de puissance apparente totale : S Dmd

36x2F0–0x2F38

12087–12089

Réservé

Valeurs de tension maximum

Les valeurs de tension maximum sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Registre = 0 si tension < 25 V.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x2F39

12090

L

V

INT16U

0-1200

E

E/P/H

X

Tension efficace entre phases maximum U12

0x2F3A

12091

L

V

INT16U

0-1200

E

E/P/H

X

Tension efficace entre phases maximum V23

0x2F3B

12092

L

V

INT16U

0-1200

E

E/P/H

X

Tension efficace entre phases maximum V31

0x2F3C

12093

L

V

INT16U

0-1200

E

E/P/H

X

Tension phase-neutre efficace maximum V1N (1)

0x2F3D

12094

L

V

INT16U

0-1200

E

E/P/H

X

Tension phase-neutre efficace maximum V2N (1)

0x2F3E

12095

L

V

INT16U

0-1200

E

E/P/H

X

Tension phase-neutre efficace maximum V3N (1)

(1) Cette valeur n’est pas accessible pour les applications de moteur et dans les cas cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de tension de neutre externe (ENVT).

Facteur de puissance

Le signe du facteur de puissance fondamentale (cosϕ) dépend de la configuration MicroLogic.

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x2F3F

12096

L

0,01

INT16

-100–

+100

E

E/P/H

X

Facteur de puissance sur la phase 1 : PF1 (1)

0x2F40

12097

L

0,01

INT16

-100–

+100

E

E/P/H

X

Facteur de puissance sur la phase 2 : PF2 (1)

0x2F41

12098

L

0,01

INT16

-100–

+100

E

E/P/H

X

Facteur de puissance sur la phase3 : PF3 (1)

0x2F42

12099

L

0,01

INT16

-100–

+100

E

E/P/H

X

Facteur de puissance total : PF

0x2F43

12100

L

0,01

INT16

-100–

+100

E

H

X

Facteur de puissance fondamentale sur la phase  1 : cosϕ1 (1)

0x2F44

12101

L

0,01

INT16

-100–

+100

E

H

X

Facteur de puissance fondamentale sur la phase  2 : cosϕ2 (1)

0x2F45

12102

L

0,01

INT16

-100–

+100

E

H

X

Facteur de puissance fondamentale sur la phase 3 : cosϕ3 (1)

0x2F46

12103

L

0,01

INT16

-100–

+100

E

H

X

Facteur de puissance fondamentale total : cosϕ

(1) Cette valeur n’est pas accessible pour les applications de moteur et dans les cas cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de tension de neutre externe (ENVT).

Distorsion harmonique totale (THD)

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x2F47

12104

L

0,1 %

INT16U

0–5000

E

H

X

Distorsion harmonique totale de U12 comparée à la fondamentale

0x2F48

12105

L

0,1 %

INT16U

0–5000

E

H

X

Distorsion harmonique totale de V23 comparée à la fondamentale

0x2F49

12106

L

0,1 %

INT16U

0–5000

E

H

X

Distorsion harmonique totale de V31 comparée à la fondamentale

0x2F4A

12107

L

0,1 %

INT16U

0–5000

E

H

X

Distorsion harmonique totale de V1N comparée à la fondamentale (1)

0x2F4B

12108

L

0,1 %

INT16U

0–5000

E

H

X

Distorsion harmonique totale de V2N comparée à la fondamentale (1)

0x2F4C

12109

L

0,1 %

INT16U

0–5000

E

H

X

Distorsion harmonique totale de V3N comparée à la fondamentale (1)

0x2F4D

12110

L

0,1 %

INT16U

0–5000

E

H

X

Distorsion harmonique totale de I1 comparée à la fondamentale

0x2F4E

12111

L

0,1 %

INT16U

0–5000

E

H

X

Distorsion harmonique totale de I2 comparée à la fondamentale

0x2F4F

12112

L

0,1 %

INT16U

0–5000

E

H

X

Distorsion harmonique totale de I3 comparée à la fondamentale

0x2F50

12113

L

0,1 %

INT16U

0–5000

E

H

X

Distorsion harmonique totale du courant total comparée à la fondamentale

(1) Cette valeur n’est pas accessible pour les applications de moteur et dans les cas cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de tension de neutre externe (ENVT).

Compteurs

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Description

0x2F7F

12160

L

INT16U

0–32766

A/E

A/E/P/H

X

Compteur de déclenchement

0x2F80

12161

L

INT16U

0–32766

A/E

A/E/P/H

X

Compteur d’alarmes avec niveau de priorité = 3 (élevée)

0x2F81

12162

L

INT16U

0–32766

A/E

A/E/P/H

X

Compteur d’alarmes avec niveau de priorité = 2 (moyenne)

0x2F82

12163

L

INT16U

0–32766

A/E

A/E/P/H

X

Compteur d’alarmes avec niveau de priorité = 1 (basse)

Divers

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

A/E

A/E/P/H

X

Bit

Description

0x2F83

12164

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Validité de l’inhibition de fermeture du disjoncteur

0

Validité de l’inhibition de fermeture du disjoncteur par module IO

1

Validité de l’inhibition de fermeture du disjoncteur par contrôleur distant

2–15

Réservé

0x2F84

12165

L

INT16U

A/E

A/E/P/H

X

Statut de l’inhibition de fermeture du disjoncteur

0

Statut de l’inhibition de fermeture du disjoncteur par module IO

1

Statut de l’inhibition de fermeture du disjoncteur par contrôleur distant

2–15

Réservé

0x2F85-0x2FA7

12166–12200

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?