DOCA0213FR-03

Etat du disjoncteur

Etat du disjoncteur

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E

Bit

Description

0x0232

563

L

INT16U

A/E

Registre d'état du disjoncteur

0

Etat d'entrée OF

0 = Le disjoncteur est ouvert.

1 = Le disjoncteur est fermé.

1

Etat d'entrée SD

0 = Le disjoncteur n'est pas déclenché.

1 = Le disjoncteur est déclenché en raison d'un défaut électrique, de l'action d'un déclencheur shunt ou d'un bouton-poussoir.

2

Etat d'entrée SDE

0 = Le disjoncteur n'est pas déclenché sur un défaut électrique.

1 = Le disjoncteur est déclenché en raison d'un défaut électrique (y compris lors d'un test de défaut à la terre et d'un test de fuite à la terre).

3–15

Réservé (forcé à 0)

Etat de la Commande électrique communicante

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E

Bit

Description

0x0233

564

L

INT16U

A/E

Registre d'état de la motor mechanism communicante

0

Motor mechanism

0 = non disponible

1 = disponible

1

Mode manu/auto

0 = manu

1 = auto

2

Dernière commande

0 = dernière commande réussie

1 = échec de la dernière commande

3

Activer la réinitialisation automatique

0 = la réinitialisation automatique n'est pas activée.

1 = la réinitialisation automatique est activée.

4

Activer la réinitialisation même si SDE

0 = la réinitialisation n’est pas activée si le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique.

1 = la réinitialisation est activée même si le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique.

5

Mode Local/Distant sélectionné dans le menu de l'afficheur FDM121.

0 = mode Distant (valeur par défaut) : la motor mechanism communicante est contrôlée uniquement via une commande Modbus

1 = mode Local : la motor mechanism communicante est contrôlée uniquement via le menu de l'afficheur FDM121.

6–15

Réservé (forcé à 0)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?